This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:低温下的行为(–40 度)

Guru**** 2927660 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639101/tas6424e-q1-behavior-at-low-temperature--40-degree

器件型号: TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

您好、

我们目前面临的一个问题 阻碍了我们正在进行的评估、因此、我希望你能 在这方面给予紧急支持。

症状

  • TAS6424E 的通道 2 在 −40°C 的温度下不播放
  • 在这种情况下、我们测量了 OUT_2P 和 OUT_2M 处的直流电压 、并发现 在 LC 滤波器之后仅存在 2.4V。
    同时 、OUT_3P 和 OUT_3M 输出约 6V 的电压、并播放正常的正弦波。

测试条件

  • 温度:−40°C
  • 电源电压:12 VDC
  • 扬声器输出设置:
    • CH1 和 CH4 静音
    • 启用 CH2 和 CH3 (STATE = PLAY)
  • SAP 控制 (0x03):0x44
  • 扬声器输出电平:每个通道 1 Vrms

这个问题 妨碍了我们进行进一步的评估
如果可能、如果您能 在明天之前分享任何初步反馈或考虑、即使这是初步意见、我们也将不胜感激。

提前感谢你对这一紧急事项的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:

    您正在使用 PPC3 还是您自己的 MCU? 如果使用 PPC3、请提供 您看到的故障标志吗? 如果您使用自己的 MCU、您能读取寄存器 0x10-0x13 吗?

    另一件事是您如何读取–40°C 的温度? 它可能不是温度的准确表示。 您玩了多长时间? TAS6424E-Q1 的绝对最大额定值为–55°C 至 155°C、如果温度不准确、并且已经在该温度下播放了一段时间、则可能会损坏器件。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo San、

    感谢您的快速响应、
    我将回答您 1 x 1、

    1. 您使用的是 PPC3 还是您自己的 MCU?
      这是一个 MCU、因此我将尝试读取这些寄存器。

    2. 您如何读取–40°C 的温度?
      我们使用经过校准的 恒温箱、使温度达到–40°C。
      当然、此温度室不能使温度低于–55°C 以上、因此您的猜测可能不正确。

    我在启动诊断处发现了有趣的波形、
    您能否查看随附的文档并研究 TAS6424E 如何输出此类诊断波形?
    e2e.ti.com/.../Behavior-at-low-temperature_28002D00_40degC_2900_.pptx

    并在启动时附加直流诊断流程、
    如果您有意见、请告知我们。
    e2e.ti.com/.../Diag-flow-at-startup.xlsx


    此致。

    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Torikai-san

    我检查了客户的波形。 异常情况、直流负载诊断无法通过。 请获取 0x0C 和 0x0D 处的寄存器值、以检查检测到哪些故障。  

    在低温环境下可能出现某种短缺。

    对于这种使用情况、IC 本身并不是太担心。 –40C 是我们的侧面验证测试环境之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow San

    感谢您的确认、
    我将不断尝试读取值(目前我们没有直接检查值的方法,因此在准备下,抱歉等待)

    我发现其他症状基于我的波形和新摄入。

    那么、您能为这种症状提供建议吗?
    e2e.ti.com/.../Behavior-at-low-temperature_28002D00_40degC_29005F00_Add0423.pptx

    此致。
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Torikai-san

    很奇怪的波形。 我不确定是 IC 直接输出的、还是任何外部软短缺。 在下图中、当输出 CH2 发生电压跳变时、客户是否发出了任何 I2C 命令?

    从测试结果来看、问题始终出在 CH2 上。 问题是否仅发生在这个特定的 IC 以及特定的通道 2 上?  

    客户是否可以尝试一些 ABA 交换测试、看看问题是出在 IC 还是遵循 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shadow San、

    感谢您的确认、  
    直到今天、我在–40 度下检查了这种症状、
    这个直流信号是 TAS6424E 的输出、如下面的所示。
    因此、我将继续进行检查、您能否从结构角度确认此 DC 的估计机制?



    我们发现还有 2 个症状、
    1.关断波形取决于温度。
    此关断波形取决于温度、如下面的 2 个图标所示。
    黄色通道 2
    浅蓝色通道 3
    *请忽略粉红色和蓝色波形

    器件


    –40 度以下



    2.另一个未操作的通道
    还有另一个触发器、表示放大器没有以下声音。
    您有任何估计吗?
    深蓝色波形是通道没有输出。
    它看起来没有输出任何开关。


    此致。
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、鸟 

    波形比较异常、无法解释。 我与我们的验证团队进行了检查、之前也没有类似的记录。

    最重要的是、要明确这种来自硅本身或外部短缺的异常波形。 尤其是它们在波形上具有大约 2.5V 的连续偏置电压。

    他们是否有可能移除 PCB 上通道的 1 个电感器? 选择易于重现此问题的通道(可能是黄色通道,或深蓝色通道)、移除 OUTN 和 OUTP。 并在靠近器件侧的位置测试波形。 如果仍然能够找出这样的波形、我们将能够确认问题是仅使用硅。

    如果确实来自硅、我们需要检查这单个器件是否有问题、或者它们的多个 IC 面临相同问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow San、

    我发现对待机引脚取消置位后应如何处理 VDD 存在不正确的理解。
    因此、我想了解为什么 VDD 不能在 STANDBY 引脚取消置位后的 15ms 内拉至低电平背后的机制。
    您能否对这种行为提供一些见解、并就这种考虑是否对解决第一个问题合理发表意见?

    e2e.ti.com/.../OperationVoltage_5F00_LowTemp_5F00_ForTI.pptx


    此致
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torikai San 你好

    拉至低待机引脚、IC 将开始进入关断过程。 这需要几 ms 的时间、因为 IC 需要缓慢降低输出以避免砰砰声。 该过程主要由数字逻辑控制、而数字逻辑由 VDD 电源供电。 如果您没有等待 15ms 的时间、关断过程将会中断、并产生异常波形。 因此、第一个问题应该是这个根本原因。