This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:与通电时警报信号置为有效相关。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA260EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643773/ina260-regarding-the-assertion-of-the-alert-signal-when-the-power-is-turned-on

器件型号: INA260

你好。  我对 INA260 的上电有疑问。 当使用 INA260 在电路中打开 VS 电源时、ALERT 信号在上电期间驱动至“L“。 由于这是在上电期间发生的、因此不应在寄存器设置中启用 ALERT、为什么会发生这种情况?

IN+/IN-电源为+28V、VS 电源为+3.3V。 警报信号使用所连接器件内的上拉寄存器(+2.7V/1000K Ω)。

请查看此内容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi-San、

    我在 INA260EVM 上测试了这个情况、并且没有看到警报在上电期间被拉低。 不过、我的上拉电阻器要小得多、即~ 4.7K、 典型的 上拉电阻器阻值介于 4K 和 10k 之间。 请尝试减少上拉电阻、然后重试。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    还有一个问题:上拉电阻大时、是否可以解释这种现象?

    此外、与 EVB 的区别包括:

    -在启动 VS 电源之前,警报信号被上拉。

    -在激活 VS 电源之前,使用单独的电源上拉 SCL/SDA。

    在这些条件下是否有任何因素可能导致这种现象发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    Mallika 目前正在进行国际商务旅行、因此她的答复将被推迟。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi-San、

    感谢您的耐心。

    由于这种现象是在上电期间发生的、此时器件在技术上处于未定义状态、因此我不确定为什么会发生这种现象、因为我们没有具体说明。

    但是、当在 SDA/SCL 线路上放置非常大的电阻器时、上拉力会非常弱、没有保持电压稳定的强度。 此外、它对干扰非常敏感、微小的 EMI 可能会触发错误的时钟边沿、我相信这是您遇到的问题。

    此致、
    Mallika Senthil