Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA260EVM
器件型号: INA260
你好。 我对 INA260 的上电有疑问。 当使用 INA260 在电路中打开 VS 电源时、ALERT 信号在上电期间驱动至“L“。 由于这是在上电期间发生的、因此不应在寄存器设置中启用 ALERT、为什么会发生这种情况?
IN+/IN-电源为+28V、VS 电源为+3.3V。 警报信号使用所连接器件内的上拉寄存器(+2.7V/1000K Ω)。
请查看此内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA260EVM
器件型号: INA260
你好。 我对 INA260 的上电有疑问。 当使用 INA260 在电路中打开 VS 电源时、ALERT 信号在上电期间驱动至“L“。 由于这是在上电期间发生的、因此不应在寄存器设置中启用 ALERT、为什么会发生这种情况?
IN+/IN-电源为+28V、VS 电源为+3.3V。 警报信号使用所连接器件内的上拉寄存器(+2.7V/1000K Ω)。
请查看此内容。
Hi Takeshi-San、
感谢您的耐心。
由于这种现象是在上电期间发生的、此时器件在技术上处于未定义状态、因此我不确定为什么会发生这种现象、因为我们没有具体说明。
但是、当在 SDA/SCL 线路上放置非常大的电阻器时、上拉力会非常弱、没有保持电压稳定的强度。 此外、它对干扰非常敏感、微小的 EMI 可能会触发错误的时钟边沿、我相信这是您遇到的问题。
此致、
Mallika Senthil