器件型号: INA296A
您好、
我当前使用 INA296A4 在升压转换器中进行峰值电流模式电感器电流采样。 我注意到输出有三个问题:
1.输出波形不是像实际电感器电流那样的三角波;它在上升侧和下降侧都有两个单独的斜率。
2.上升和下降斜率都与实际电感器电流波形不同。
3.与计算值相比、INA296A4 的电压输出升高 0.27V。
以下是波形:黄色波形是 INA296A4 输出、蓝色波形是实际电感器电流。

目前、我使用一个 0.3m Ω 分流器进行采样、开关频率为 100kHz、滤波电阻器和电容器为 2 Ω 和 68pF、并使用分压电阻器设置 0.224V 失调电压。

在信号进入 MCU 之前、它会通过一个 1k Ω 和 100k Ω 分压器和一个 100pF 滤波电容器接地。

您是否认为上述信息有助于分析问题及其根本原因?