This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A4 电流检测放大器输出异常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644812/ina296a-ina296a4-current-sense-amplifier-output-abnormal

器件型号: INA296A

您好、

我当前使用 INA296A4 在升压转换器中进行峰值电流模式电感器电流采样。 我注意到输出有三个问题:

1.输出波形不是像实际电感器电流那样的三角波;它在上升侧和下降侧都有两个单独的斜率。

2.上升和下降斜率都与实际电感器电流波形不同。

3.与计算值相比、INA296A4 的电压输出升高 0.27V。

以下是波形:黄色波形是 INA296A4 输出、蓝色波形是实际电感器电流。

目前、我使用一个 0.3m Ω 分流器进行采样、开关频率为 100kHz、滤波电阻器和电容器为 2 Ω 和 68pF、并使用分压电阻器设置 0.224V 失调电压。

在信号进入 MCU 之前、它会通过一个 1k Ω 和 100k Ω 分压器和一个 100pF 滤波电容器接地。

您是否认为上述信息有助于分析问题及其根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为问题在于 Rshunt 的电感。  我通过另一篇文章通过翻译回答了这个问题,也许它没有被发送。

    您好、

    我认为问题在于 Rshunt 的寄生。  如果 Rshunt 具有电感、则会在输入端产生大电压。  下面是显示该问题的原理图。  我假设寄生电感为 500pH。  请将 C134 更改为 100nF 以解决问题。

    VOUT_INA241_Customer: 具有上述元件的寄生电感的输出。  VOUT 类似于客户示波器屏幕截图

    Vout_Ideal Gain_No 电感:如果我们有理想的增益和寄生电感、这就是输出

    Vout_Ideal 增益滤波器:通过滤波器实现理想增益  

    VOUT_INA241_FILTER:INA241 的输出加上滤波电容更改为 100nF。

    e2e.ti.com/.../Rshunt_5F00_inducance_5F00_INA241A4_5F00_output.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的建议。

    目前、将滤波电容器调整为 100nF 可显著提高 INA296 的输出。

    我还有一个问题:INA296 输出波形的上升和下降斜率与实际电感器电流略有不同。

    是否还有其他可以调整的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是滤波器设置的带宽限制。  INA296 是 1.1MHz、压摆率为 8V/μ s、µs 如下。  根据我的仿真、分流器所需的滤波器约为 80KHz (10Ω* 2 和 100nF)。 为了避免这种情况、您需要选择另一个具有较低电感的电阻器。 因为该电感会限制需要的滤波量。   

    此致、

    Javier