This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564AIDWP 的‑序列

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638772/opa564-power-up-sequence-for-the-opa564aidwp

器件型号: OPA564

您‑告知 OPA564AIDWP 的上电序列吗?

根据数据表(第 14 页)、指定的序列是 先给 Vdig 上电、然后给 Vsupply 上电。 但是、由于 Vdig 电源以 V−电源轨为基准、因此按照 V−→Vdig→V+顺序加电是否更合适

或者、该序列应该为 VDIG→V −V+或 VDIG→V+→V−→

此外、对于电源‑断电(电源‑关闭)序列、是否还有任何具体要求或限制?


image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您完全正确。 数据表涵盖了单电源配置、但双电源是真正需要关注的点。  

      在某些情况下、V→VDIG−→V+是正确的、但这取决于电源电压。  

    正确识别后、VDIG 连接的电源电压限制(以 V-为基准):

    奇怪的是、我需要确保 Vdig 即使在启动期间也不会超过 V-的 5.5V。 例如、假设您要使用+/–12V:

    在这种情况下、我们需要非常小心地设置该电路。 该电路中的 VDIG 实际上为负、我们可以与 V-同时进行排序。 要实现有效操作、我们需要在[(–12V -–5.5V) 到–12V -–3V)]=[–6.5V 到–9V ]之间。

    时序控制如下所示:

     

    我完成两个条件:  

    1. Vdigital 不会超过 5.5V。

    2.控制 Vsupply 以确保 Vdig 不会在启动时太晚或在斜降时太早变化

    在我的仿真中、VDIG 表示将偏置 OPA564 的电路发送的波形。 Vdigital 表示 VDIG 引脚上以 V-为基准的等效单电源电压。 请注意、VDIG 必须是相对于 GND 的负电压才能使该运行正常。  

    实际上、可能并不总是能够确保 V-电源和 Vdig 以正确的速率和时间斜升。 在这些情况下、我可能建议在电源轨之间放置一个钳位二极管、以帮助确保 VDIG 不违反数据表。 或者、您始终可以使 Vdig 从 V-派生、从而帮助确保 Vdig 以与 V-相似的速率呈现。

    您在此处有什么应用要求? 我想确保 OPA564 最适合您的 应用。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的宝贵建议。
    由于我们正在使用实际硬件进行评估、因此我的答复延迟、请接受我的诚挚歉意。
    经过仔细考虑、我们决定使用您建议的齐纳二极管生成 VDIG 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们还有一个需要澄清的问题。
    将 OPA564 与±μ F 电源一起使用时、Vdig 电源的 0.1 µF 电容器应该放置在 Vdig 和 V−之间、或者应该连接在 Vdig 和电路板 GND 之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您考虑实现齐纳基电源。  

    关于电源旁路的良好问题。 来自 Vdig 的返回电流很小、因此可以选择其中任何一个作为 0.01 μ F 电容器的端接。 如果电路板上有一个不间断的 V-平面、我会将其用作 1uF 电容器的端接。 如果没有大的 V-平面、GND 非常适合去耦。  

    如果您对设计有任何疑问、请联系我们=。

    此致、

    Jacob