This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2828:输入阻抗中寄生电容的变化

Guru**** 2925630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645263/opa2828-variation-of-the-parasitic-capacitance-in-the-input-impedance

器件型号: OPA2828

数据表(第 5 页)将输入阻抗的寄生电容指定为 6 pF。
我 想知道输入阻抗中寄生电容的变化。
如果有任何关于寄生电容变化的测量数据、请提供它们。
我们感谢您就此问题提供指导。

image.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们不直接对输入电容进行生产测试。 因此、我们没有要共享的测量分布。 不过、根据工艺差异、保守的变化估算值将比典型值 6pF 高+/–20%至 30%、因此范围为 4.8pF 至 7.2pF。 制造过程受到严格控制。 经过生产测试的参数(如输入失调电压,输入偏置电流和 CMRR)依赖于精确的晶体管匹配、这证明了在制造过程中这种严格控制。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone