Other Parts Discussed in Thread: AMC3302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AMC3302
AMC3302 的 ±失调电压 µV 为±50µV 15 μ V、最大值为 μ V
需要说明:
在 运行的系统中正常运行条件下观察到的实际失调电压。
2.失调电压在整个测量过程中是否保持恒定或随时间变化。
3.失调 电压如何根据电流和电压感应 以及环境条件而变化。