This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:关于测量期间实际输入失调电压和稳定性的阐释

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646590/amc3302-clarification-on-actual-input-offset-voltage-and-stability-during-measurement

器件型号: AMC3302

AMC3302 的 ±失调电压 µV 为±50µV 15 μ V、最大值为 μ V
需要说明:
运行的系统中正常运行条件下观察到的实际失调电压。
2.失调电压在整个测量过程中是否保持恒定或随时间变化。
3.失调 电压如何根据电流和电压感应 以及环境条件而变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ±这预计是器件规格、通常为 µV 15 μ A、最大±50µV Ω

    2.保持不变,但温度变化不在此限。  

    3、没有。  

    您能否介绍一下申请和这些问题的一些背景情况?