This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572EVM:适用于 H 类跟踪模式的 TAS2572 升压失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646153/tas2572evm-tas2572-boost-fail-for-classh-tracking-mode

器件型号: TAS2572EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2572

您好、先生

我们无法在 TAS2572(智能 PA、1s 电池、VBAT=2.9V、L=1uH、8 Ω 负载)上使 H 类模式正常工作

症状:

 1.BST_CFG_02 (0x22)= 0x23(H 类)+任何 VBOOST_MAX_CTRL(测试的 0x5B/6V 和 0xA7/11V)→PVDD 在 0dBFS 播放期间保持在 VBAT 电平

 2.BST_CFG_02 (0x22)= 0xA3(常开)→PVDD 可正确斜升至目标电压

 固件 (tas2572RCA1.bin) 加载成功;音频播放在常开模式下工作

我们在数据表(第 7.3.1.3.4 节)中的理解:

H 类要求 CLASSH_TUNING_x[23:0]寄存器通过 PPC3 软件根据系统级参数(VBOOST_MAX、C_OUT、GAIN、BST_ILIM,电感器值)进行配置。

 CLASSH_TUNING 寄存器的默认复位值是否足以使 H 类在默认 VBOOST_MAX=0xA7 时正常运行?如果不是、您能否为我们的配置提供 PPC3 生成的 CLASSH_TUNING 值:1s、VBAT=3.9V、1µH、10µF、VBOOST_MAX=6V (0x5B)、 BST_ILIM=默认值、8 Ω 负载?

  • 您能否共享 PPC3 软件访问权限、这样我们就可以自行生成这些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、更新信息:

    我们无法使 H 类模式在 TAS2572(smartPA、1S 电池、VBAT=3.9V、1µH、8Ω 负载)上工作。

    症状:

    • BST_CFG_02 (0x22)= 0x23(H 类)+任何 VBOOST_MAX_CTRL(测试的 0x5B/6V 和 0xA7/11V)→PVDD 在 0dBFS 播放期间保持在 VBAT 电平
    • BST_CFG_02 (0x22)= 0xA3(常开)→PVDD 可正确斜升至目标电压
    • 固件 (tas2572RCA1.bin) 加载成功;音频播放在常开模式下工作

    我们对数据表的理解(第 7.3.1.3.4 节): H 类要求通过 PPC3 软件根据系统级参数(VBOOST_MAX、C_OUT、GAIN、BST_ILIM,电感器值)配置 CLASSH_TUNING_x[23:0]寄存器。

    问题:

    1. CLASSH_TUNING 寄存器的默认复位值是否足以使 H 类在默认 VBOOST_MAX=0xA7 下运行?
    2. 如果没有、您能否为我们的配置提供 PPC3 生成的 CLASSH_TUNING 值:1s、VBAT=3.9V、L=3.9V 1µH、10µF、VBOOST_MAX=6V (0x5B)、 BST_ILIM=默认值、增益= 21dBV、8Ω 负载?
    3. 或者、您是否可以共享 PPC3 软件访问权限、这样我们就可以自行生成这些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件参数(用于 PPC3 计算)

    ##硬件参数(用于 PPC3 计算)

    |参数|值|
    |----- |----- |
    |升压电感器 (L16)| 1µH、0805 |
    | PVDD 输出电容器| 20µF TOTAL (C210 + C211 = 2× 10µF、0603、X5R、25V)|
    |去耦电容器 (C209)| 100nF、0201、X5R、25V |
    | VBOOST_MAX 目标| 6V (0x3B = 0x5B)|
    | BST_MODE | H 类 (0x22 = 0x23)|
    |扬声器负载| 8Ω|
    |最大输出功率| 1.2W |
    | VBAT 范围|[请确认:1S 锂离子 3.4V–4.4V]|

    ##请求

    1.请为我们的配置提供完整的**由 PPC3 生成的寄存器值**、特别是:
    - CLASSH_TUNING_01 ~ CLASSH_TUNING_15
    - boost_tuning_01 ~ boost_tuning_11
    -针对 1µH / 20µF /6V 配置的 BST_ILIM 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangqin:

    TAS2572 的升压可在 VBAT=3.9V 的条件下正常工作。  

    但我似乎您的器件无法按预期工作。 您能共享您的配置吗? 您是从 PPC3 生成的、还是仅在其他地方获取?

    我们可以首先检查是否有任何寄存器问题。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的快速响应。

    回答您的问题: 不可以、我们没有使用 PPC3 生成配置(我们没有此工具)。 我们仅根据数据表手动修改以下两个寄存器:

    电流寄存器配置


    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的快速响应。

    回答您的问题:**否、我们没有使用 PPC3 生成配置。**我们仅根据数据表手动修改了以下两个寄存器:

    ##我们的当前寄存器配置

    |注册|地址|值|目的|
    |----- |----- |----- |----- |
    | BST_CFG_02 | 0x22 | 0x23(H 类)/0xA3(常开)|升压模式选择|
    | BST_CFG_05 | 0x3B | 0x5B(6V 目标)| VBOOST_MAX 设置|

    所有其他寄存器保持**默认(复位)值**、包括:
    - CLASSH_TUNING_01 ~ 15→所有默认值
    - boost_tuning_01 ~ 11→所有默认值
    - BST_ILIM→默认设置

    观察到的##行为

    |模式|寄存器 0x22 |结果|
    |----- |----- |----- |
    |常开| 0xA3 | White check mark 工作—PVDD 达到 6V |
    | H 类| 0x23 | XΩ 故障—PVDD 保持在 VBAT 电平|
    | H 类(默认值为 11V)| 0x23 + 0x3B=0xA7 | X 也失败—PVDD 保持在 VBAT |

    ##硬件参数

    -** VBAT:** 3.9V(1S 锂离子电池)
    -**升压电感器 (L16 ):** 1µH、0805
    -** PVDD×电容器:** 20µF 总计 (C210 + C211 = 2 μ F 10µF、0603、X5R、25V)
    -**去耦电容器 (C209):** 100nF、0201、X5R、25V
    -**扬声器:** 8Ω、最大 1.2W

    ##我们的问题

    1.我们根据数据表了解、当 VBOOST_MAX 发生变化时、需要重新计算 CLASSH_TUNING_xx 寄存器。 您能否为我们的硬件配置 (L=PPC3 1µH、C_PVDD=VBAT=6V 20µF、VBOOST_MAX=6V、VBAT=3.9V) 提供** PPC3 生成的寄存器转储**?

    2.但是,我们也在没有更改任何其他寄存器的情况下使用**默认 0x3B = 0xA7 (11V)**进行了测试,而且 H 类仍然不起作用。 在这种情况下、所有调优寄存器在其复位值下仍然有效、那么为什么 H 类仍然失败?

    3.对于 H 类模式、是否可能缺少任何**初始化序列要求**或额外的使能位?

    如果您需要我们器件的完整寄存器转储、请告知我们以供进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangqin:

    通常、您应该从 TI 获取驱动程序代码、它将包含一个默认的 init bin 文件。  

    我不知道您为什么使用这样的芯片(只需在没有 init 文件的情况下设置几个存储器)。

    如果您需要、可以让 TI SW 工程师来提供驱动程序代码。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请让 TI SW 工程师为我们提供驱动程序代码和适当的 init bin 文件。 这将非常有帮助。

    如需 SW 工程师参考、以下是我们的硬件配置:


    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的澄清。 很有道理。

    目前、我们使用** Bin File Generator (v1.4.2)**来创建 init bin、并且仅根据数据表手动配置一组有限的寄存器。 我们没有完整的 TI 驱动程序代码或包含完整 H 类调优参数的默认 init bin 文件。

    **是的、请让 TI SW 工程师为我们提供驱动程序代码和适当的 init bin 文件。*这会很有帮助。

    如需 SW 工程师参考、以下是我们的硬件配置:

    |参数|值|
    |----- |----- |
    |平台| MTK MT8169 (Linux)|
    |升压电感器 (L16)| 1µH、0805 |
    | PVDD 输出电容器| 20µF (2× 10µF、0603、X5R、25V)|
    | VBOOST_MAX 目标| 6V |
    | VBAT | 3.9V(1S 锂离子电池)|
    |扬声器| 8Ω、最大 1.2W |
    |音频接口| I2S/TDM |
    |采样率| 48kHz |
    |控制接口| I2C |

    我们需要尽快解决这个问题。 请告诉我我们是否还有其他需要。 谢谢!

    此致、
    Wanqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从您提供的配置生成中上传我们的文件箱,然后我们更改了 类中的值,但不起作用! 提供的基础版本。

    e2e.ti.com/.../tas2572_2D00_json_2D00_bin.zipe2e.ti.com/.../tas2572_2D00_json_2D00_bin_2D00_base.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经聘请了软件专家来完成这一主题

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、、谢谢

    这一问题十分紧迫、请帮助我们尽快研究。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 驱动程序链接 (tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: C/44p3jq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您发送 amp drv 代码?我们已经从您提供的代码移植了编解码器 drv 代码。我们测试了基本代码。而 classh 遍历无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于当前状态:TI @Wu、Zerunhas已经分析了我们提供的寄存器转储、并确定我们的增益设置为 21dB (0x07=0x00)。 由于 21dB 增益对应于 15.8V 峰值输出电压、该电压会超过任何升压 Vmax 设置(即使是最大 13V)、因此这会导致严重的削波、从而对 H 类算法的行为产生负面影响。

    我们改变了音量增益,也无法回放 0dBfs 信号, pvdd 不会斜升.equals vbat。

    [0x3Ba 2026年5月18日、9:50 AM] Ba、Wanqin:组合 1:0x07=0x0A、0x3B=0xA7 组合 2:0x07=0x08、0x3B=0xC5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我转移彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangqin、

    首先、较高的增益可能会导致削波、但不会影响增强功能。 但是、如果削波导致 OC 或其他问题、芯片组将停止工作、升压当然将停止。 要验证这一点、您只需将负载悬空并仅测试升压电压。

    关于新的驱动程序代码、这是因为您提到您没有对此芯片组进行任何初始化处理。 这不是之前任何项目的正常处理流程。

    似乎有更不清楚的事情,你能让 FAE 参与并组织一个会议吗?

    谢谢、

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZE run 已经检查了我们的波形、这些波形通过 classd out p/n、Vpeak 和 out 功率进行了测试。 它是外置扬声器、只有 AP 音频分析仪。

    另一个,为什么我们改变了常开模式,工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅这些波形:0x07=0x0A、0x3B=0xA7

    您说过与 此芯片组的初始化处理有关吗?您怎么说?我不明白 您为什么这么说?

    TI 提供的所有编解码器 drv 和芯片组 bin 都向我们发送了配置、并生成用于刷写的 bin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:  

    我检查了输出波形、似乎输出幅度很小(峰值仅为~350mV)、因此 H 类通常不需要升压至更高的电压来保持所需的输出功率。 此外、我检查了测试信号、发现它实际上不是 0dBFS 1kHz 正弦波、而只是振幅为–24dB RMS(–21dB 峰值)。 在执行输出功率测试之前、测试工程师是否验证了测试信号振幅? 谢谢。    

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查音频信号的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0dBFS_5F00_1kHz_5F00_48k_5F00_16bit_5F00_stereo_5F00_60s_5F00_new.wavWe将使用更正后的测试 results.ca更新您。n 您可以借助此信号、我生成了–3dB、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      7 伏是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用适当的 0dBFS 输入、PVDD 按照预期斜升、放大器提供全输出功率。

    请确认:

    1. 这些输出电平是否与这些配置的预期一致?

    2. 对于我们的最终应用(扬声器最大值 1.2W @ 8Ω、要求 Vrms = 3.10V)、您会建议使用什么增益设置 (0x07) 和 VBOOST_MAX (0x3B) 组合?

    谢谢、Wanqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    1.是的,这是这些配置的预期输出电平。

    2.扬声器的额定功率是 1.2W 吗? 由于 TAS2572 是一款具有 IV 检测功能的智能放大器、可确保扬声器受到保护、因此通常建议也是可行的、可以将扬声器推高到额定功率以上以实现更大的响度性能、因此我们通常建议像我在电子邮件中所说的那样增益设置。 通常、第二种组合更常被其他客户使用。 较高的增益通常意味着更大的余量和动态范围、从而可能获得更好的扬声器调优性能。  

    1. 0x07=0x0a、0x3b=0xA7
    2. 0x07=0x08、0x3b=0xc5

    即使您要使用更高的增益设置将输出功率限制在 1.2W、也可以使用 PPC3 与 EQ/DRC/数字增益/限制器等进行调优、以实现更灵活的功率限制器用途。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细说明。 我们现在了解了建议 — 使用具有 IV 检测保护功能的更高增益+更高 PVDD 以及 PPC3 限制器/DRC 来控制输出功率、而不是限制 PVDD 本身。

    两个后续问题:

    1. H 类模式问题:我们发现 H 类 (BST_MODE=0x00、0x22=0x23) 不会在播放期间斜升 PVDD — 它保持在 VBAT 电平。 仅常开模式 (BST_MODE=0x10、0x22=0xA3) 工作。 我们使用 0x3B=0xA7 和 0x3B=0x5B 进行了测试。 H 类是否需要来自 PPC3 的特定 CLASSH_TUNING_xx 寄存器值才能运行? 您能否为我们的系统提供 PPC3 调优参数(1S、VBAT=3.9V、1.5µH、8Ω)?

    2. PPC3 访问:您是否可以提供 PPC3 软件访问权限、以便我们可以为我们的配置生成调优参数(CLASSH_TUNING、限制器、DRC 等)?

    我们的系统参数:

    • 电池:1s 锂离子电池、VBAT = 3.0V ~ 4.2V
    • 电感器:1.5µH (L16)
    • 负载:8Ω、扬声器额定功率 0.8W /最大 1.2W
    • 首选配置:0x07=0x08、0x3B=0xC5(根据您的建议)

    谢谢、Wanqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了参数:

    1. 我们的系统参数:

    2. 电池:1 节锂离子电池、VBAT = 3.5V ~ 4.4V
    3. 电感器:1µH (L16)
    4. 负载:8Ω、扬声器额定功率 0.8W /最大 1.2W
    5. 首选配置:0x07=0x08、0x3B=0xC5(根据您的建议)

    您是否可以使用 ppc3 为我们生成调优参数?

    0x07=0x08(17dB?)、0x3B=0xC5(根据您的建议)、如果我们要使用 21dB、我认为我们应该再次使用 ppc3 生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:

    如手机上所述、目前申请 PPC3 访问权限并没有什么意义、因为该权限无效、因为通常建议将算法库和 API(包括预处理(可选)和保护)移植到 QC SOC 平台(通常为 ADSP)、然后通过 TAS2572 EVM 表征扬声器、并使用 IV SENSE 为扬声器提供实时保护、无需严格将输出功率限制在 1.2W。 如果 IV 检测实时保护正常工作、扬声器通常可以承受更大的瞬时功率而不会损坏。 由于此步骤尚未完成、您可以从以下设置开始、暂时将扬声器的最大输出功率限制为 1.2W。 完成上述过程后、我们可以增加放大器增益并相应地提高 Vmax、同时启用 IV 检测保护、以确保扬声器的可靠性。 谢谢。

    0x07=0x16(~4.4V 峰值)、0x3B=0x5B (~6V BOOST Vmax)

     

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、您能将 PWM 参数发送出去吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqin:  

    因为这是另一个与失感有关的问题。 我们将在另一个 e2e 主题中回复、现在关闭此主题。 感谢您的理解。