Other Parts Discussed in Thread: INA241A
器件型号: INA241B
主题: INA241A 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我的客户应用场景是测试和测量 ATE 设备。 它们使用 INA241A 测量–12V 的电源轨之一、如下图所示。 Vs 连接到 5.5V。
–12V 共模电压超出数据表中的规格。 如果将 GND 引脚连接到–12V、则参考 GND 的共模电压将为 0。 VS-GND 将为 17.5V、仍在 VS(最大 20V)的范围内。 后级是 ADC - MAX1230。 REF1 /2 将连接到 GND、以将输出偏置到 GND。 这种连接是否有意义?
对于 0V 共模电压、无法将 INA241 连接到低侧、因为悬空 GND 会影响精度。

BRS、
Rannie