This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:当共模电压超过规格时、GND 是否可以连接至–12V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641859/ina241b-whether-the-gnd-can-be-connect-to--12v-when-the-common-voltage-exceeds-spec

器件型号: INA241B
主题: INA241A 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户应用场景是测试和测量 ATE 设备。 它们使用 INA241A 测量–12V 的电源轨之一、如下图所示。 Vs 连接到 5.5V。  

–12V 共模电压超出数据表中的规格。 如果将 GND 引脚连接到–12V、则参考 GND 的共模电压将为 0。 VS-GND 将为 17.5V、仍在 VS(最大 20V)的范围内。  后级是 ADC - MAX1230。 REF1 /2 将连接到 GND、以将输出偏置到 GND。  这种连接是否有意义?

对于 0V 共模电压、无法将 INA241 连接到低侧、因为悬空 GND 会影响精度。  

 

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    这看起来没问题。  由于您正在考虑一个高精度器件、因此您可能需要查看 PSRR、因为现在有两个电源正在运行。  查看绝对最大额定值时、请将所有电压与 GND 引脚上的电压相关联。

    就像您提到的、根据图纸、器件的 VCM 现在为 0V。  Vref = 12V。  如果 MAX1230 的电压以 GND 为基准、则可能需要考虑对其进行一些保护。  在启动或其他瞬态时、Vout 可以变为 INA241 GND 引脚的 0V 基准电压。  对于 MAX1230、该值可能为–12V。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    您能帮助 查看以下原理图吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我假设这与上一个帖子中的内容无关、因为 GND 未连接到–12V。  另外、引脚 5 Vout 连接到这里。  如果连接了电容器、则需要确保其具有隔离电阻器或电容器小于数据表中列出的最大允许电容。  

    请注意、因为输入端也是 REF 引脚、所以我们建议测量相对于 REF 的差分、这不是高阻抗。  我假设它们按照数据表中的建议进行差分测量。

    此外、建议将 NC 引脚连接至 GND。

    以上就是我的所有笔记。   

    此致、

    Javier