Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM
器件型号: TAS5828MEVM
您好:
我尝试同时使用两个 TAS5828MEVM 板来构建 4 通道有源立体声设置(左右高频扬声器和左右低音扬声器)。
我的目标是将两个板连接到同一条 I2C 总线、其中板 A 作为控制器、板 B 作为目标、因此我可以通过 PurePath Console 3 的单一实例进行控制、每个板都有自己的 I2C 地址。
到目前为止、我有:
- 将 J14 桥移至 J18 并将 J15 移至 J16、以便将两个放大器配置为使用外部 20V 直流 PSU 供电。
- 通过 micro-USB 接口将电路板 A 连接到我的 PC;该电路板由 PPC3 检测并正常工作。
- 从单独的 5V USB 充电器为电路板 B 供电、并在两个电路板之间连接 SDA、SCL 和 GND(通过每个电路板上的 TP20、TP19 和 TP11 引脚)。
- 通过将 J8 移动到 HW 位置、将电路板 B 设置为 HW 地址模式。
- 在电路板 B 的 ADR 引脚(J8 的中心引脚)与 GND 之间添加了一个 1k Ω 电阻、我知道应将寄存器地址设置为 0xC2。
电路板 B 正确上电、但当我尝试在 PPC3 中选择自定义配置时、会收到一条消息、提示无法检测到该配置。
我还尝试通过 USB 将两块电路板直接连接到笔记本电脑、但 PPC3 随后未能检测到任一电路板。
请确认:
- 如何通过这种方式与 PPC3 使用两个 TAS5828MEVM 板。
- 第二块板的地址配置是否正确。
- 是否需要更改任何其他跳线设置。
- 我如何验证 I2C 总线上的第二块电路板是否响应。
我的最终目标是使用两个 TAS5828MEVM 板作为用于有源立体声扬声器系统的 4 通道 DSP 放大器平台。
非常感谢您的帮助。
此致、
Sebastian