This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:通过 PPC3 使用两个 TAS5828MEVM 板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645894/tas5828mevm-using-two-tas5828mevm-boards-with-ppc3

器件型号: TAS5828MEVM

您好:

我尝试同时使用两个 TAS5828MEVM 板来构建 4 通道有源立体声设置(左右高频扬声器和左右低音扬声器)。

我的目标是将两个板连接到同一条 I2C 总线、其中板 A 作为控制器、板 B 作为目标、因此我可以通过 PurePath Console 3 的单一实例进行控制、每个板都有自己的 I2C 地址。

到目前为止、我有:

  • 将 J14 桥移至 J18 并将 J15 移至 J16、以便将两个放大器配置为使用外部 20V 直流 PSU 供电。
  • 通过 micro-USB 接口将电路板 A 连接到我的 PC;该电路板由 PPC3 检测并正常工作。
  • 从单独的 5V USB 充电器为电路板 B 供电、并在两个电路板之间连接 SDA、SCL 和 GND(通过每个电路板上的 TP20、TP19 和 TP11 引脚)。
  • 通过将 J8 移动到 HW 位置、将电路板 B 设置为 HW 地址模式。
  • 在电路板 B 的 ADR 引脚(J8 的中心引脚)与 GND 之间添加了一个 1k Ω 电阻、我知道应将寄存器地址设置为 0xC2。

电路板 B 正确上电、但当我尝试在 PPC3 中选择自定义配置时、会收到一条消息、提示无法检测到该配置。

我还尝试通过 USB 将两块电路板直接连接到笔记本电脑、但 PPC3 随后未能检测到任一电路板。

请确认:

  • 如何通过这种方式与 PPC3 使用两个 TAS5828MEVM 板。
  • 第二块板的地址配置是否正确。
  • 是否需要更改任何其他跳线设置。
  • 我如何验证 I2C 总线上的第二块电路板是否响应。

我的最终目标是使用两个 TAS5828MEVM 板作为用于有源立体声扬声器系统的 4 通道 DSP 放大器平台。

非常感谢您的帮助。

此致、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    J22 和 J23 上的跳线配置是什么? 根据您的配置、应将其设置为内部板载 A 和外部板载 B。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    我按照您所述配置了 J22 和 J23、其中电路板 A 设置为内部、电路板 B 设置为外部。 但是、PPC3 仍然无法检测电路板 B

    您能否确认对于双板配置、我的其余跳线设置是否正确?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    通过将 J8 移动到硬件位置
    将电路板 B 设置为硬件地址模式

    要将电路板 B 的地址更改为 0xC2、跳线 J8 仍需要处于 SW 模式、以将 1kΩ 电阻器 (R6) 连接到 ADR 引脚。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、
    我能够让这些电路板根据需要运行。 我没有移除和更换 R6、而是  在 J8 的中心引脚和接地之间连接了一个额外的 1kΩ 电阻、因此无需跳线即可将其连接到 ADR。
    感谢你的帮助。

    此致、
    Sebastian