This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:对 BOOSTXL-3PHGANINV 的电阻值怀疑

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648378/boostxl-3phganinv-resistance-value-doubt-about-boostxl-3phganinv

器件型号: BOOSTXL-3PHGANINV

你好
 
 我发现原理图中 R77 和 R78 的电阻值相差大约五倍。 不过、实际的 PCB 测量值显示两个电阻器均为 33.5k。
是否有可能在官方示意图未更新的情况下对电路板进行了修订?
如果两个电阻器都为 33.5k、则 CompRef 输出将为 1.65V。 这会导致错误吗?  
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.65V 的 CompRef 电压肯定会导致电流限值在远低于设计值的电流下跳闸。 您是否在电路板运行时验证了电压为 1.65V? 我可以查看修订历史记录、这些电阻器的值从未改变。 如果您可以确认比较器基准输入端的电压、我可以尝试更深入地了解如何使用错误的电阻器构建电路板。

    谢谢、

    Levi DV