Other Parts Discussed in Thread: TLV3901
部件号: TLV3901
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 50Ω 上拉电阻是否在 TLV3901 输出级内部、是否在外部或部分取决于应用环境?
输出端没有内部电阻器。 第 6.4.2 节会造成误导;它不仅描述了芯片本身、而且描述了整个电路。
2.对于直接连接到 FPGA GTH/GTP 差分接收器输入的接口,推荐使用:
- 外部 50Ω 上拉至 TLV3901 侧的 VCCO、
- 后跟交流耦合电容器、
- 那么是 FPGA 内部接收器终端吗?
是;使用交流耦合时、端接上拉电阻必须在电容器之前。
如果需要外部上拉电阻器、即使下游接收器已经包含内部差分终端、是否应始终安装这些上拉电阻器?
对于交流耦合 CML、您需要在电容器两侧进行端接。
4. TLV3901 EVM 是否通过 SMA 接口施加外部仪器端接/偏置?
是、因为如果没有交流耦合、端接应在接收器处。
你好 Hadi、
1.是的。 TLV3901 内部有连接到 VCCO 的内部 50 Ω 电阻器。 这些器件为输出提供反向端接。
2.在每个*接收器 (FPGA) 到 VCCO 电压的输入端*处*都应该有一个 50 欧姆的电阻器。
有关更多信息、请参阅以下有关端接和交流耦合的应用报告:
差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合(修订版 C)
差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的直流耦合
比较器输出类型 (请参阅第 2.3.4 节)