This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3901:TLV3901 CML 输出端接要求上的澄清请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648642/tlv3901-clarification-request-on-tlv3901-cml-output-termination-requirements

部件号: TLV3901

TLV3901 CML 输出端接的澄清请求 Requirements.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 50Ω 上拉电阻是否在 TLV3901 输出级内部、是否在外部或部分取决于应用环境?

    输出端没有内部电阻器。 第 6.4.2 节会造成误导;它不仅描述了芯片本身、而且描述了整个电路。

    2.对于直接连接到 FPGA GTH/GTP 差分接收器输入的接口,推荐使用:

    • 外部 50Ω 上拉至 TLV3901 侧的 VCCO、
    • 后跟交流耦合电容器、
    • 那么是 FPGA 内部接收器终端吗?

    是;使用交流耦合时、端接上拉电阻必须在电容器之前。

     如果需要外部上拉电阻器、即使下游接收器已经包含内部差分终端、是否应始终安装这些上拉电阻器?

    对于交流耦合 CML、您需要在电容器两侧进行端接。

    4. TLV3901 EVM 是否通过 SMA 接口施加外部仪器端接/偏置?

    是、因为如果没有交流耦合、端接应在接收器处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、如果 TINA 模型正常运行、似乎输出包含到 VCCO 的内部 50Ω 上拉电阻器、因为输出在仿真中无需任何外部添加的上拉电阻器即可运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hadi、

    1.是的。 TLV3901 内部有连接到 VCCO 的内部 50 Ω 电阻器。 这些器件为输出提供反向端接。

    2.在每个*接收器 (FPGA) 到 VCCO 电压的输入端*处*都应该有一个 50 欧姆的电阻器。

    有关更多信息、请参阅以下有关端接和交流耦合的应用报告:

    差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合(修订版 C)

    差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的直流耦合

    LVPECL、VML、CML 和 LVDS 电平之间的连接

    比较器输出类型 (请参阅第 2.3.4 节)