Other Parts Discussed in Thread: LM319-N, LM119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM319-N
主题: LM119 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我的客户需要用 SOIC-14 封装器件来替代同类竞争器件。 LM319-N 似乎是我们采用此封装的唯一器件。 此封装中是否有其他选项?
此外、LM319-N 的额定温度范围为 0 至 70°C 、并不能完全满足客户应用的要求。 您能否解释一下在该范围之外(特别是从−20 到 90°C)使用时会发生什么情况 ?
谢谢。此致、
Obinna