This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM319-N:在指定的温度范围之外运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM319-N, LM119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649963/lm319-n-operation-outside-specified-temperature-range

器件型号: LM319-N
主题: LM119 中讨论的其他器件

尊敬的团队:  

我的客户需要用 SOIC-14 封装器件来替代同类竞争器件。 LM319-N 似乎是我们采用此封装的唯一器件。 此封装中是否有其他选项?

此外、LM319-N 的额定温度范围为 0 至 70°C 、并不能完全满足客户应用的要求。 您能否解释一下在该范围之外(特别是从−20 到 90°C)使用时会发生什么情况 ?

 

谢谢。此致、

Obinna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obinna、

    我假设他们需要引脚对引脚替换器件。

    抱歉、我们的扩展温度范围内没有 SOIC 封装。 它们需要 LM119(–55°C 至 125°C)。

    在法律上、我们无法评论器件在超出数据表参数范围运行时将执行的操作。

    但请注意、在数据表规格之外运行会导致 TI 的任何保修无效。 客户将承担超出规定工作范围 (0 至 70) 的任何操作风险。

    LM1/2/319 设计已有近 60 年的历史。 目前的器件要多得多。 他们是否愿意更新设计? 如果他们无法找到替换产品、他们可能需要。 在推荐更换之前、我们需要了解应用程序。