Other Parts Discussed in Thread: AMC0230D, AMC1311, AMC3330, AMC1350, ISO224, AMC0211D
器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC0230D、 AMC1311、 AMC1350、 ISO224、 AMC0211D
我正在设计一个隔离式 ADC 电路、想验证我的前端配置。
我的应用需要测量 –50V 至+50V的电压范围。 我计划通过 交换输入线来实现这一点、而不是使用标准的负电压轨、如随附的图中所示。 具体来说、将 +50V 连接到 INN 引脚、将 GND 连接到 INP 引脚 (这是一个低速交流交叉电路)。
我想知道所附的原理图是否是实现±50V 输入范围的有效方法。 能否请为此用例提供指导或参考设计?
此外、我还有几个具体问题:
-
INN 和 HGND 的连接: 是否必须将 INN 连接到 HGND? 您能否解释一下这一要求背后的技术原因?
-
悬空输入: 如果我将它们保持未连接状态、可能会发生哪些潜在问题或风险(例如违反共模电压)?
-
器件兼容性: 假设我相应地调整电阻值、是否可以将相同的设计拓扑应用于 AMC3330、AMC0230D 和 AMC1311?
提前感谢您的帮助!