This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:通过交换端子来设计适用于±50V 输入的隔离式 ADC 电路

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0230D, AMC1311, AMC3330, AMC1350, ISO224, AMC0211D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643232/amc3330-designing-an-isolated-adc-circuit-for-50v-input-by-swapping-terminals

器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC0230D、 AMC1311AMC1350、 ISO224、 AMC0211D

我正在设计一个隔离式 ADC 电路、想验证我的前端配置。

我的应用需要测量 –50V 至+50V的电压范围。 我计划通过 交换输入线来实现这一点、而不是使用标准的负电压轨、如随附的图中所示。 具体来说、将 +50V 连接到 INN 引脚、将 GND 连接到 INP 引脚 (这是一个低速交流交叉电路)。

我想知道所附的原理图是否是实现±50V 输入范围的有效方法。 能否请为此用例提供指导或参考设计?

此外、我还有几个具体问题:

  1. INN 和 HGND 的连接: 是否必须将 INN 连接到 HGND? 您能否解释一下这一要求背后的技术原因?

  2. 悬空输入: 如果我将它们保持未连接状态、可能会发生哪些潜在问题或风险(例如违反共模电压)?

  3. 器件兼容性: 假设我相应地调整电阻值、是否可以将相同的设计拓扑应用于 AMC3330、AMC0230D 和 AMC1311?

提前感谢您的帮助!

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不需要、连接 INN 和 HGND 并非总是必要的、但建议确保输入保持在输入共模电压范围内、以防止测量不准确或损坏。 不过、这是通过分离式抽头输入连接实现的、因此可以。

    2.按设计分割磁带输入连接应能防止出现任何问题。  

    3.除 AMC1311 外、这应该没问题、因为它具有 0-2Vin 并且只能接受单极输入。 还请考虑 AMC1350 和 ISO224。  

    如果进行 EMC 测试、则可能需要在输入端使用铁氧体磁珠。  www.ti.com/.../sbaa515a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供清晰的说明和有用的应用手册。

    跟进您关于分接抽头连接的要点:如果我设计中抽头连接到 HGND 的电路、系统是否 严格需要双极+/- 输入

    此外、如果我要 在完全相同的配置下测量直流信号而不是交流信号、您会建议使用哪些 IC? (注意:我特别寻找支持非集成式直流/直流转换器的器件、而不是单电源、类似于 AMC0230D) 。

    再次感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:  

    需要双极和差分输入。 这可能与您的其他问题有关。  

    我不考虑直流与交流、而是考虑单极 (0V 至+V) 或双极 (+/-V)。 单极电源可以使用 AMC0211D 等器件。 按照您的另一个主题中所述提供输入节点交换问题说明、您需要使用具有双极输入的器件、例如 AMC0230D。 但是、此设备不能接受拆分抽头连接。