Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
部件号: TAS3251
TAS3251 的数据表包含该器件的浅表寄存器映射。 TI 鼓励工程师使用 PPC3 进行 DSP 设计。 但是、我希望能够更直接地控制设计过程。 在某处是否有更多有关 DSP 内核的完整文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alex、
首先、您对流程完全正确。 本应用手册详细介绍了 TI 预配置的参考流程、这些流程旨在显示常见用例并帮助您快速入门。 这些不是固定选项、也不是唯一可用的选项。 TAS3251 的 DSP 内核非常灵活、因此您可以定制这些流程或构建完全定制的信号链来满足您的特定要求。
对于您的 1.1(双音/双单声道)扬声器配置、Process Flow 5 确实是预期的参考、尽管它显示了两个立体声输出。 该图是通用的;您可以将其中一个输出声道重新用于主扬声器、另一个用于低音炮。 然后、您可以配置 DSP 块、以便独立地对每条路径应用适当的交叉滤波、EQ 和增益。