This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:DSP 文档

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648723/tas3251-dsp-documentation

部件号: TAS3251

TAS3251 的数据表包含该器件的浅表寄存器映射。 TI 鼓励工程师使用 PPC3 进行 DSP 设计。 但是、我希望能够更直接地控制设计过程。 在某处是否有更多有关 DSP 内核的完整文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下一工作日向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    有关 TAS3251 DSP 处理流程的详细信息、请参阅随附的应用手册。 Thanks.e2e.ti.com/.../TAS3251-process-flow-apps-note.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    这些流程是否是固定的、并且是唯一可用的选项? 我仍然认为这只是描述了可用的预配置流程、而不是一本深入的参考手册。 另外、哪种工艺流程最适合 1.1 扬声器配置(双调/双单声道)? 过程流程 5 中提到了 1.1、但它描述了两个立体声输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    首先、您对流程完全正确。 本应用手册详细介绍了 TI 预配置的参考流程、这些流程旨在显示常见用例并帮助您快速入门。 这些不是固定选项、也不是唯一可用的选项。 TAS3251 的 DSP 内核非常灵活、因此您可以定制这些流程或构建完全定制的信号链来满足您的特定要求。
    对于您的 1.1(双音/双单声道)扬声器配置、Process Flow 5 确实是预期的参考、尽管它显示了两个立体声输出。 该图是通用的;您可以将其中一个输出声道重新用于主扬声器、另一个用于低音炮。 然后、您可以配置 DSP 块、以便独立地对每条路径应用适当的交叉滤波、EQ 和增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这是否意味着目前没有有关 DSP 内核寄存器和 PPC3 的完整(公开可用)文档? 如果是、是否会在某个时候写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的。 目前、尚未公开提供 TAS3251 DSP 内核寄存器和 PPC3 固件的完整低级文档。 我们的公共支持侧重于更高级别的 PPC3 接口、官方数据表以及应用手册中介绍的预配置处理流程。 我们没有立即发布完整的公共寄存器文档的计划、但我们正在不断改进 PPC3 及其基于客户反馈的内置帮助。 谢谢。