部件号: TLC3704
对于 TLC3704ID、我想知道 TLC3704ID 输入端子电容的允许范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: TLC3704
对于 TLC3704ID、我想知道 TLC3704ID 输入端子电容的允许范围。
大多数 IC 的输入电容范围为 1pF 至 15pF、来自 Cgs、CGD 和 ESD 二极管电容、它绝不会为零。 无论是否出现问题、都取决于应用的具体细节、尤其是源电阻和时序要求。
请考虑时间常数: TC = R*C (最终值的 63.2%);这意味着它需要:
2.3* TC 稳定至 10%
4.6*** TC 稳定至 1%
6.9* TC、稳定至 0.1%(10 位分辨率)
9.2* TC、稳定至 0.01%(13 位分辨率)
11.1* TC、稳定至 0.0015%(16 位分辨率)
等

▲TLC3704ID(无制造商标识) ▲TLC3704ID(带有制造商标识)
我大致了解一下、正如您提到的、它的输入电容范围为 1pF 至 15pF。 不过、虽然我们之前使用的是 TLC3704ID 并带有 TI 制造商标识、但当前传入的 TLC3704ID 没有这些标识。 因此、当前 TLC3704ID 的测量值(无制造商标识)高于较旧 TLC3704ID 的测量值(有制造商标识)。 因此、我使用 LCR 表测量了两个 TLC3704ID 的端子 4 和 5、对于当前 TLC3704ID(无制造商标识)、结果为 7-10pF、对于较旧的 TLC3704ID(带制造商标识)、结果为 50-70pF。 我想知道旧的和当前的 TLC3704ID 是否都没有问题、或者我们是否使用了不正确的方法来测量它们。以下是测量输入共模 (Cin_cm) 和输入差分 (Cin_diff) 输入电容的过程:
由于 经过一个时间常数 T=R*C 后、输出达到其最终值的大约 63.2%、因此可使用具有 100k 串联输入电阻的+/–0.5V(总计 1V)方波来反向计算 Cin_cm 和 Cin_diff(从 VF 电压移动 632mV (1V 阶跃的 63.2%) 所需的时间开始。
要查找 Cin_cm、您需要将输入短接在一起、这样可以消除 Cin_diff — 如下所示:

发现 Cin_cm 为 8pF 后、我们现在可以更改配置以得出 Cin_Total = Cin_cm+Cin_diff — 如下所示。

由于 Cin_cm 为 8pF、而 Cin_total = Cin_cm+Cin_diff = 10pF、因此我们可以计算 Cin_diff = Cin_Total-Cin_cm = 10pF - 8pF、 因此 Cin_diff = 2pF
就不同的标记而言、您需要联系您以前用于 购买器件的分销商。