This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3704:申请 TLC3704ID 电容信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646681/tlc3704-request-tlc3704id-capacitance-information

部件号: TLC3704

对于 TLC3704ID、我想知道 TLC3704ID 输入端子电容的允许范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TLC3704ID 的输入电容 在其数据表中未指定、但可能在 pF 的两倍以内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复预计将在 pF 的两个范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定问题是什么、在几个 pF 中、这意味着小于 2pF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉在误解了您的答案后发送此问题。 由于使用了“在几个 pF 内“这一短语,我想知道确切的数字。 我知道“几个 pF “意味着少于 2 pF、但如果超过 2 pF、我应该认为它有问题吗? 或者、如果即使超过 2 pF 时也必须将其视为安全、那么应确切地将其视为安全的 pF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 IC 的输入电容范围为 1pF 至 15pF、来自 Cgs、CGD 和 ESD 二极管电容、它绝不会为零。   无论是否出现问题、都取决于应用的具体细节、尤其是源电阻和时序要求。  

    请考虑时间常数: TC = R*C (最终值的 63.2%);这意味着它需要:

    2.3* TC 稳定至 10%

    4.6*** TC 稳定至 1%

    6.9* TC、稳定至 0.1%(10 位分辨率)

    9.2* TC、稳定至 0.01%(13 位分辨率)

    11.1* TC、稳定至 0.0015%(16 位分辨率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
                                 
    TLC3704ID(无制造商标识) ▲TLC3704ID(带有制造商标识)
     
    我大致了解一下、正如您提到的、它的输入电容范围为 1pF 至 15pF。 不过、虽然我们之前使用的是 TLC3704ID 并带有 TI 制造商标识、但当前传入的 TLC3704ID 没有这些标识。 因此、​​当前 TLC3704ID 的测量值(无制造商标识)高于较旧 TLC3704ID 的测量值(有制造商标识)。 因此、我使用 LCR 表测量了两个 TLC3704ID 的端子 4 和 5、对于当前 TLC3704ID(无制造商标识)、结果为 7-10pF、对于较旧的 TLC3704ID(带制造商标识)、结果为 50-70pF。 我想知道旧的和当前的 TLC3704ID 是否都没有问题、或者我们是否使用了不正确的方法来测量它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是测量输入共模 (Cin_cm) 和输入差分 (Cin_diff) 输入电容的过程:

    由于 经过一个时间常数 T=R*C 后、输出达到其最终值的大约 63.2%、因此可使用具有 100k 串联输入电阻的+/–0.5V(总计 1V)方波来反向计算 Cin_cm 和 Cin_diff(从 VF 电压移动 632mV (1V 阶跃的 63.2%) 所需的时间开始。

    要查找 Cin_cm、您需要将输入短接在一起、这样可以消除 Cin_diff — 如下所示:

    发现 Cin_cm 为 8pF 后、我们现在可以更改配置以得出 Cin_Total = Cin_cm+Cin_diff — 如下所示。

    由于 Cin_cm 为 8pF、而 Cin_total = Cin_cm+Cin_diff = 10pF、因此我们可以计算 Cin_diff = Cin_Total-Cin_cm = 10pF - 8pF、 因此 Cin_diff = 2pF

    就不同的标记而言、您需要联系您以前用于 购买器件的分销商。

    e2e.ti.com/.../TLC3704.TSC