This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A2 输入到输出电压延迟

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1652705/ina241a-ina241a2-input-to-output-voltage-delay

器件型号: INA241A

您好:

问题:

  • 对于[0;2,5]V 频率在[1;100]Hz 范围内的输出纯正弦电压、INA241x2 的延迟是多少?
  •  INA241x2 PSPICE 模型 (SBOMC92.ZIP)(请参阅上下文)的瞬态仿真和交流仿真之间的延迟结果存在差异的原因是什么?

环境:

我目前正在设计模拟前端、以测量由 PWM 电压信号驱动的电感负载中的电流。

我的客户要求指定以下时间之间的延迟:

  • 限制过冲电流
  • ADC 输入电压

根据客户规格、此电流在全球范围内将接近纯正弦。 频率在[1;100]Hz 范围内变化。

由于我计划使用 INA241x2、因此我查看了数据表来查找分流电压到输出电压之间的延迟的器件规格、对于此类正弦波形。

因此、我决定使用制造商 PSPICE 模型 (SBOMC92.ZIP)、并获得以下结果:

  • 交流分析:恒定延迟为 0、25µs(近似值)为[1;100]Hz
  • 瞬态:  
    • 1 Hz:1、6ms
    • 10 Hz:160µs
    • 100 Hz:16µs

我很惊讶关于 2 个事实:

  • 交流分析和瞬态分析似乎并不一致
  • 瞬态仿真延迟结果

注意:输出电压摆幅保持在[0;2、5]V、这意味着信号最大斜率<数据表中指示的放大器压摆率

 

感谢您的关注、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    INA241x2 PSPICE 模型 (SBOMC92.ZIP)(请参阅上下文)的瞬态仿真与交流仿真之间的延迟结果差异的原因是什么?

    这里的延迟是一些可以摆动到接近输出轨的因素、具有过载恢复时间。  请确保您的摆幅高于摆幅低位和摆幅高位。  我相信该器件在模型中具有过载恢复时间。  带宽和压摆率差异也是一个因素。  对于小信号、带宽是最重要的因素、因为压摆率是大信号期间的主要参数。   

    INA241x2 PSPICE 模型 (SBOMC92.ZIP)(请参阅上下文)的瞬态仿真与交流仿真之间的延迟结果差异的原因是什么?

    我认为上述两个原因是产生分歧的原因。  您能否分享您运行的原理图或 PSpice 仿真?  我将根据您所描述的内容运行仿真、但最好准确获取您开始使用的内容。  复制仿真后、我会让您知道。

    此致、

    Javier