This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3602:比较器

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3602, TLV1871, TL3016, TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651575/tlv3602-comparator

器件型号: TLV3602
主题中讨论的其他器件: TLV1871TL3016TL3116

您好:

作为 MAX901 比较器的替代器、您推荐 TLV3602。 此组件不等效。
我想为+5.2V 和–5.2V 之间的比较器供电、并在输出端提供单独的模拟和数字电源(5VL 和接地)。
传播时间:8ns 或更短
感谢你的帮助

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的双电源 10V 比较器是 TLV1871、传播延迟为 65ns。

    TL3016 具有 5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为 TL3016 应该具有 7.8ns 的传播延迟来完成这项工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Druilhe:

    您可能需要查看 TL3116、它稍慢 (10ns)、但具有更宽的输入电压范围。