请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLC272
您好的团队、
(+) TLC272:查询 TLC272CPWR 的输入保护电路 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛
我还有一个关于上述帖子的问题。
我相信您之前建议将输入电阻从 100k Ω 降低到 10k Ω、作为降低漏电流的对策。 但是、由于漏电流可以表示为 (V+−Vf)/Rin、因此我认为需要从电流增加 100 千欧姆的 Rin 来减少漏电流。 我的理解不正确吗?
此致、
Kyohei