This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:查询 TLC272CPWR 的输入保护电路

Guru**** 2928420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651374/tlc272-inquiry-regarding-input-protection-circuit-of-tlc272cpwr

器件型号: TLC272

您好的团队、

(+) TLC272:查询 TLC272CPWR 的输入保护电路 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

我还有一个关于上述帖子的问题。
我相信您之前建议将输入电阻从 100k Ω 降低到 10k Ω、作为降低漏电流的对策。 但是、由于漏电流可以表示为 (V+−Vf)/Rin、因此我认为需要从电流增加 100 千欧姆的 Rin 来减少漏电流。 我的理解不正确吗?
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    与运算放大器串联的大电阻器会为电路产生等效的 VOS 误差(请参阅下面的示例)。 由于以下原因、我们建议将输入电阻器保持相对较小:

    1.偏置电流产生的直流失调电压:运算放大器的输入偏置电流流经该电阻器并产生直流失调电压 (V_OFFSET = I_BIAS×R)。

    2.噪声增加: 热噪声 随√R 的变化而变化—较大的电阻会产生更高的 Johnson-Nyquist 噪声电压 (Vn =√Ω(4kTRB))。   来自运算放大器输入偏置电流的电流噪声(散粒噪声)转换为电阻器上的电压噪声。

    3.稳定性和带宽问题:大电阻值与寄生电容( PCB 布线,输入引脚电容)相互作用,形成不必要的低频极点,导致不稳定。 高源阻抗降低了可用于为内部补偿电容器充电的差分输入电压 (V_ID)、从而导致压摆率低于预期。

    使用 100k Ω 电阻器时是否仍会出现较大的漏电流?

    此致、
    嘉莉