This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828 输出端的慢速振幅振荡

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, INA828, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644510/ina828-slow-amplitude-oscillation-at-the-ina828-output

部件号: INA828
主题中讨论的其他器件: ADS1278TINA-TI

您好:

我尝试设计一个电路、该电路需要在非常低的电压 10[mV]- 5V 峰值下对 50Hz 信号进行采样。

这是经过测试的设计:  

image.png

在这种配置中、INA 输出端出现非常高的 THD 和慢速振幅振荡。

我只能通过将 R776 和 R780 的值降低到 10k 来改善这一点、但是我大麦可以测量大约 50[mV]的电压、因为分压器会将输入电压降低 1/52。

我可以进行哪些更改以使测量值低至 10[mV]。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    此设计中使用的是什么 ADC? 我看到 REF 连接到 ADC Vcom 缓冲器、我想知道这是否会导致问题。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的快速答复。

    INA 级之后、信号进入 ADS1278 A2D、其中 A2D 正输入连接到 INA 输出、A2D 负输入连接到 2.5[v]基准。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    感谢您提供所用的 ADC。 我始终想仔细检查、以确保 ADC 可用于单端运行。 从下面我所附的片段来看、这似乎是可能的、但当然不会提供最佳性能。  

    在输入信号到达 INA828 之前对其进行衰减和滤波的原因是什么?  

    我还想看到您看到的输出振荡较慢。 您能截屏吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我的输入来自高压系统、因此我使用分压器将电压降至低压电路工作范围内。
    慢速输出振荡看起来像一种“泊位效应“、其中波形峰值依次缓慢减小和增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    我将开始尝试围绕 INA828 重新创建系统、看看我们是否能在仿真中看到问题、甚至在物理上看到问题、然后进行调试。  

    • INA828 的输入是 10mV 至 5V、还是该输入范围在衰减之前?  
    • 输入共模电压是多少?  
    • 电源电压是多少? (5V 和–5V?)  

    我还附加了 Tina-TI 仿真。 请告诉我出错了、以便我可以更正错误并在实验室中进行测试。  

    e2e.ti.com/.../INA828-Slow-amplitude-Oscillation.TSC

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    R2 = 2.43K

    电源电压正确+–5[v]。
    负输入端 (R7) 应连接到 GND、也可以作为差分输入进行连接。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    为了正确确认、我现在已附加了它的最新版本。 我做了您请求的更改。 我还将输入设置为以 0V 为中心、以实现其共模。  

    e2e.ti.com/.../6428.INA828-Slow-amplitude-Oscillation.TSC

    如果一切看起来都很好。 我将开始测试此电路!  

    此致、

    Robert Clifton