This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:增益问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650118/ina333-problem-with-gain

器件型号: INA333
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好:

我使用一个 V+=3V、3V-=0V、Rg=NC 且 Vref =0V 的 INA333

VIN+和 Vin-连接到一个与 0V 隔离的分流器

Vout 引脚上的输出不正确

第 1 点:Vin+- Vin-= 0.6V、Vout = 0.4V、而不是等待的 0.6V

第 2 点:Vin+- Vin-= 3、0V、Vout = 2、75V、而不是 3、0V 等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    您提到了 Vin+和 Vin-之间的差异、但输入共模电压是多少?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这个设置。 我没有在 Vin+和 0V 或者 Vin-和 0V 之间放置电阻器或电容器。 他们失踪了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

     我认为正在发生的事情是对边界的限制。 使用 模拟工程师计算器 工具来确定这一点。 在我的计算中、我假设反相输入接地、正输入是检测电压漂移的输入。  

    对于 4mA 情况、我假设 IN-= 0V 且 IN+= 0.6V。 这会使共模电压达到 0.3V。 将这些值代入计算器工具、我会看到 INA333 可产生的最大输出电压为 0.4V、这似乎是您所看到的结果。

    对于 20mA、该假设意味着 IN-= 0V 且 IN+= 3V。 这会使共模电压达到 1.5V。 将这些值代入工具、我会看到 INA333 可产生的最大输出电压约为 2.8V。 非常适合 2.75V 输出。  

    如何解决此问题? 我们可以更改基准电压、更改输入共模电压或更改电源电压。 我们只需更改 V-=–1V。 现在、从之前的两个测试条件中可以看到、输出可以驱动到预期的电压。  

    如果有任何不清楚或需要更多帮助、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我明白、我需要在 V-引脚上施加负电压(例如,–1V)。

    我必须让 Vin-引脚像我的方案一样。

    并将 Ref 引脚连接到 0V

    如果此案例符合我的要求、您能否检查您的仿真情况

    Thans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    我必须让 Vin-引脚像我的方案一样。

    我不确定您的确切含义、但下面是 我使用 Tina-TI 仿真得到的结果:

    e2e.ti.com/.../INA333-Gain-problem.TSC

    请注意、TINA-TI 模型的边界图稳定性不如模拟工程师计算器工具。 因此、我建议在工具中进行边界相关问题测试。  

    此致、

    Robert Clifton