Other Parts Discussed in Thread: TL054, TL074H
器件型号: TL054
主题: TL074H 中讨论的其他器件
您好:
如果 VCC 至 TL054 为+15V 至–7V、我正在寻找 Vout 的-ve 摆幅。
对于+15V、从数据表中选择、没有找到用于–7V VCC 的 Vout 的图形或公式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TL054, TL074H
器件型号: TL054
主题: TL074H 中讨论的其他器件
您好:
如果 VCC 至 TL054 为+15V 至–7V、我正在寻找 Vout 的-ve 摆幅。
对于+15V、从数据表中选择、没有找到用于–7V VCC 的 Vout 的图形或公式。
尊敬的 Mayuresh:
电源轨的输出摆幅取决于负载条件 (RL) 和环境温度、并根据所使用的 TL054 型号 (TL054I/TL054AI 或 TL054C/TL054AC) 而变化。 您能否说明应用中放大器输出将连接到的负载以及使用的 TL054 型号?
例如、对于 TL05xC 和 TL05xAC、在 25°C 和 RL = 10k Ω 条件下、最小(最差)指定的负峰值输出摆幅为–2.5V(使用+/–5V 电源 (VEE + 2.5V))、而在+/–15V 电源 (VEE + 3V) 下为–12V。
根据此信息、在 VCC = 15V 且 VEE =–7V 的情况下、 虽然典型输出摆幅可能更接近负电源轨、但 TL054C 的最差负输出电压摆幅约为–4V (VEE + 3V)。
此致、
Alex Curtis