This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL054:TL054 的-ve 电压轨摆幅限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL054, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650246/tl054--ve-voltage-rail-swing-limit-for-tl054

器件型号: TL054
主题: TL074H 中讨论的其他器件

您好:

 

如果 VCC 至 TL054 为+15V 至–7V、我正在寻找 Vout 的-ve 摆幅。  

对于+15V、从数据表中选择、没有找到用于–7V VCC 的 Vout 的图形或公式。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayuresh:

    电源轨的输出摆幅取决于负载条件 (RL) 和环境温度、并根据所使用的 TL054 型号 (TL054I/TL054AI 或 TL054C/TL054AC) 而变化。 您能否说明应用中放大器输出将连接到的负载以及使用的 TL054 型号?

    例如、对于 TL05xC 和 TL05xAC、在 25°C 和 RL = 10k Ω 条件下、最小(最差)指定的负峰值输出摆幅为–2.5V(使用+/–5V 电源 (VEE + 2.5V))、而在+/–15V 电源 (VEE + 3V) 下为–12V。

    根据此信息、在 VCC = 15V 且 VEE =–7V 的情况下、    虽然典型输出摆幅可能更接近负电源轨、但 TL054C 的最差负输出电压摆幅约为–4V (VEE + 3V)。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。  

    我正在使用 TL054IDR 器件。

    您知道 我如何在进入设计阶段之前计算或确定运算放大器的最大负电压摆幅、因为 运算放大器输出的 WC –4 VEE 将不符合 WC 设计要求。  

    我需要能够生成至少–6V 至–6.5V Vout 的运算放大器。

    提前感谢、  

    马尤雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayuresh:

    我不确定你的意思是“WC –4 “。 您能澄清一下吗?

    如果您需要输出级摆幅可更接近负电源的运算放大器、我很乐意推荐 TL054IDR 的替代产品、例如 TL074H。 您能否提供有关应用中其他规格要求的更多详细信息?

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我的道歉  

    我的意思是说 — 最坏情况 (WC)- 4V。

    我将介绍 PN TL074H 器件。  

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayuresh:

    明白了! 感谢您的澄清。  

    以下是 TL054 与 TL074H 的简要比较:

    如果您想要其他建议或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、这是完美的。