This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:如何解读机器效率与输出功率之间的关系

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650476/tpa3255-how-to-interpret-machine-efficiency-vs-output-power

器件型号: TPA3255

你好

我对 TPA3255 的效率图有两个问题。

1.我想看看 THD + N = 1%(BTL) 的图形。
  如果此图形不可用、该图形将如何更改?
  我想得到一个一般的图像。

2.我考虑使用单个 TPA3255 在 BTL 配置下具有 100W x 2Ch 负载。
  在这种情况下、我不明白我应该指的是图形的哪一部分。
  我应该参考 100W 或 200W 图形吗?

  请给我一些建议。

Shima(日本)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 
    我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    关于您的问题 1、

    官方数据表通常提供 THD + N = 10%时的效率曲线(您提供的图 9)。 然而、THD + N = 1%时的效率特征可以准确推断如下:
    • 总体趋势:当 THD + N 从 10%降至 1%时、效率曲线形状几乎保持不变、在相同输出功率下、效率仅略微降低 1-2%。
    • 原理说明:D 类放大器的效率主要取决于开关损耗和导通损耗。 THD + N 的减少是通过通过校正反馈环路中的失真来实现的、该环路不会显著改变功率级的运行状态。
    • 最大功率差:唯一明显的差异在于最大输出功率。 例如:
      • BTL 立体声配置、4Ω 负载:THD + N = 10%时、总输出功率为 315W(每通道 157.5W)、THD + N = 1%时、总输出功率为 260W(每通道 130W)。
      • 在低于 260W 的所有功率范围内、两条效率曲线几乎一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    关于问题 1、问题已解决。
    (即使是 1%、图形与 10%的图形相比也不会有显著变化。)

    关于问题 2、我无法解决。
    如果是 100W x 2Ch,我应该参考 200W 吗?
    换句话说、总功率是适用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您回答正确。 您应参考 x 轴上的 200W 位置、原因如下:

    1. 图 9 中 x 轴的定义:标签“2 通道输出功率 — W“清楚地表明它代表两个通道的总输出功率。
    2. 与您的配置对应:“100W× 2Ch BTL“表示 2 个独立的 BTL 通道同时工作、每个通道提供 100W。 因此、总输出功率为 100W× 2 = 200W。
    3. 模式确认:TPA3255 在内部集成了 4 个半桥、可以精确地形成 2 个独立的 BTL 通道(立体声 BTL 模式)。 这是该芯片的标准工作模式之一。
    附加注意:如果使用单声道 BTL 配置(只有 1 个通道提供 100W)、则应在 x 轴上参考 100W 位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。
    我的问题已得到解答。