Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPA3255
你好
我对 TPA3255 的效率图有两个问题。
1.我想看看 THD + N = 1%(BTL) 的图形。
如果此图形不可用、该图形将如何更改?
我想得到一个一般的图像。
2.我考虑使用单个 TPA3255 在 BTL 配置下具有 100W x 2Ch 负载。
在这种情况下、我不明白我应该指的是图形的哪一部分。
我应该参考 100W 或 200W 图形吗?
请给我一些建议。
Shima(日本)