This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:INA600 的.LIB 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA600, DIFFAMP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1652792/tina-ti_english-lib-files-for-ina600

器件型号: Tina-TI
主题中讨论的其他器件: INA600DIFFAMP-EVM

您好:

我想在仿真中使用 INA600、是否具有 TINA 或 PSpice 软件的.LIB 文件和其他建模文件?

 

非常感谢、

此致、

 

Camille Faivre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    目前 INA600 型号仍在开发中、计划在第二季度末发布。 我们确实 在线提供了适用于 1/36 增益选项的 INA600 理想化模型、这并不反映器件的一些非理想因素(包括 CM 范围)。

    通过双击符号并按“Enter Macro“、可以编辑某些参数、如偏移、压摆率、Ibias 等。

    您还能够编辑增益比、方法是将宏中 R4 和 R2 的值从 33k 编辑为 INA600 数据表中的相应反馈电阻。

    如果这对您不起作用、请告诉我、我可以完成任何可能的后续步骤。 如 TINA 参考设计中所述、我们建议在网络上提供非理想化模型之前使用 DIFFAMP-EVM 来进行更准确的评估。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Allan,我可以用这种方法!

    此致、

    Camille Faivre