Other Parts Discussed in Thread: PGA849, PGA854, PGA848, PGA855
器件型号: PGA849
主题中讨论的其他器件: PGA854、 PGA848、 PGA855
您好:
我正在使用 PGA849 作为其模拟前端的一部分来设计一个成本优化型微型 DAQ 系统 鉴于 PGA849 不能达到建议的 36V 工作共模电源电压、我想知道是否可以从+28V/–8V 输入侧电源运行 PGA849(仍使用标准 5V 单电源作为输出)。 虽然我在数据表中没有看到任何主动排除这种使用条件的内容、但所提供的任何示例都不支持这种情况、这些示例都(可以理解)在双极情况下使用对称输入侧电压轨。