This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA849:将 PGA849 与异步双极电源搭配使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA849, PGA854, PGA848, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1653487/pga849-using-pga849-with-asymetric-bipolar-supply

器件型号: PGA849
主题中讨论的其他器件: PGA854PGA848PGA855

您好:  

我正在使用 PGA849 作为其模拟前端的一部分来设计一个成本优化型微型 DAQ 系统 鉴于 PGA849 不能达到建议的 36V 工作共模电源电压、我想知道是否可以从+28V/–8V 输入侧电源运行 PGA849(仍使用标准 5V 单电源作为输出)。 虽然我在数据表中没有看到任何主动排除这种使用条件的内容、但所提供的任何示例都不支持这种情况、这些示例都(可以理解)在双极情况下使用对称输入侧电压轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:  

    感谢您将此内容发布在 e2e 上! 我认为这是一个相当常见的问题、数据表中没有明确说明这一点。 我会围绕它做一些内容!  

    PGA849(连同 PGA855、PGA854 和 PGA848)可与非对称电源搭配使用、我只需仔细查看产品页面 ( PGA849 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com) 上的边界图计算器

    以下是这些电源电压对输入共模电压的限制。  

    您知道 DAQ 系统的输入是什么吗? (电压和频率范围)

    祝您一切顺利、
    Carolina