This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM348:输出电压摆幅偏差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM348, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644958/lm348-deviation-in-output-voltage-swing

器件型号: LM348
主题: LM324 中讨论的其他器件

您好:

我们在采用 DIP 和 SOIC 封装的不同应用中使用 LM348。

通过对我们的一个组件进行实际生产、我们实现了

LM348D 的负输出电压摆幅在–10V (@ V-=–12V) 附近不符合预期

但接近–12 V。这是怎么可能的?

在我们测试的组件中、LM348D 有两种电荷:

TI 45A44EM:行为“正常“(按预期)

TI 5BA69NM:负输出电压达到 V-

它会像 LM324 一样锁定、而不是 LM348?

你能给我一个解释这个行为吗?

非常感谢、

Roland Lutz

Kimo Industrial Electronics GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您在 LM348 中看到的差异可归因于 此处的 PCN。 这个 PCN 变更是 TI 多年计划的一部分、该计划将产品从我们的 150 毫米工厂过渡到更新、更高效的制造工艺和技术。

    更新后的器件的输出摆幅比上一版本更高、因此您会看到输出摆幅的这种差异。 数据表正在进行更新、以便更好地反映这些更改 、预计在接下来的几个月内将在线提供。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的回答以及 PCN 链接。

    但此 PCN 仅描述了制造过程中的变化,这应该不会影响“形状、拟合、功能...“。

    我预计、输出电压摆幅的这种变化必须是原理图发生变化的结果。

    更新后的数据表何时可用?

    此致、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    数据表仍在更新过程中。 我 应该在几周内为您安排一个更具体的时间表。

    此致、
    嘉莉