Other Parts Discussed in Thread: LM348, LM324
器件型号: LM348
主题: LM324 中讨论的其他器件
您好:
我们在采用 DIP 和 SOIC 封装的不同应用中使用 LM348。
通过对我们的一个组件进行实际生产、我们实现了
LM348D 的负输出电压摆幅在–10V (@ V-=–12V) 附近不符合预期
但接近–12 V。这是怎么可能的?
在我们测试的组件中、LM348D 有两种电荷:
TI 45A44EM:行为“正常“(按预期)
TI 5BA69NM:负输出电压达到 V-
它会像 LM324 一样锁定、而不是 LM348?
你能给我一个解释这个行为吗?
非常感谢、
Roland Lutz
Kimo Industrial Electronics GmbH