This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:线性运行所允许的最大输入共模电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1, INA240-Q1, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654103/amc1302-q1-maximum-allowed-input-common-mode-voltage-for-linear-operation

器件型号: AMC1302-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240-Q1AMC3302

你(们)好

我将要设计一款基于 AMC1302-Q1 的分流传感器。 我现在面临的问题是、可用的 5V 隔离式电源直接在功率级电源 GND 处接地。 但是、分流传感器应放置在第一个共模扼流圈之后(在电源路径内)。 这意味着、5V GND 和分流电压之间的共模电压可能会也可能会大于指定的建议–0.032V(由于直流压降以及 HF 电压)。 作为绝对最大额定值、数据表指出 GND1 - 6V、在这种情况下仍应实现该要求。

您能否证实、与 INA240-Q1 等非隔离式电流检测放大器(规定共模电压低至–4V)类似、放大器仍能够在低于 GND1 的超过 0.032V 的 CM 电压下工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    当共模低于 0.032V 时、器件无法保证测量、但直到绝对最大额定值为–6V 之后才会损坏器件。  

    您可以考虑使用具有集成式 DC/DC 转换器的 AMC3302 来减轻这一设计挑战。