Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1, INA240-Q1, AMC3302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AMC1302-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240-Q1、 AMC3302
你(们)好
我将要设计一款基于 AMC1302-Q1 的分流传感器。 我现在面临的问题是、可用的 5V 隔离式电源直接在功率级电源 GND 处接地。 但是、分流传感器应放置在第一个共模扼流圈之后(在电源路径内)。 这意味着、5V GND 和分流电压之间的共模电压可能会也可能会大于指定的建议–0.032V(由于直流压降以及 HF 电压)。 作为绝对最大额定值、数据表指出 GND1 - 6V、在这种情况下仍应实现该要求。
您能否证实、与 INA240-Q1 等非隔离式电流检测放大器(规定共模电压低至–4V)类似、放大器仍能够在低于 GND1 的超过 0.032V 的 CM 电压下工作。
谢谢