This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:终端用户状态、端子铜暴露并腐蚀。 因此它不能通过质量的可焊性测试。

Guru**** 2997720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1668773/tlv9151-end-user-states-terminals-copper-is-exposed-and-corroded-will-not-pass-the-solderability-test-for-quality

器件型号: TLV9151

您好:

Mouser Electronics 是您的分销商之一。 请参阅以下最终用户关于器件型号 TLV9151QDCKRQ1 的意见。 我向他们提供了 TI 氧化表。 应用手册单侧粗糙 LF。 如果这是工厂问题、请告知我们并了解如何继续。 1254827_TLV9151QDCKRQ1_CNTS_C.jpg1254827_TLV9151QDCKRQ1_CNTS_D.jpg

他们说配件没有检查、小贴士也没有检查

     边缘涂有污染。

他是与他们的质量部门和

     他告诉我,这与镀层无关,而是与铜有关

     就会暴露并被腐蚀。 他说这些部分不会通过

     针对质量的可焊性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我很乐意对此进行进一步调查。 您能否提供这些产品的批次信息或顶部标记的照片?  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、批次代码为 4009430HFT、生产日期代码为 2334

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您提供批次信息。 进一步研究这一点后、外露铜 是正常的、不会影响可焊性。  在很长一段时间内(根据提供的生产日期代码,该批次是 3 年以上前组装的)、在合适的气候条件下、小铜表面可能会出现轻微的颜色变化、 但这不会影响器件的功能或可焊性。  

    所有 引线式封装 都在引线尖端/引线束处有外露的铜。 在制造过程中、在引线尖端切割之前进行电镀。 在某些情况下、镀层可能会涂漆并显示覆盖尖端的外观。

    根据 SMT 标准、预计焊点会使引线尖端湿。 下面是 IPC 示例。 您可以在此处找到更多相关的 TI.com 资源: https://www.ti.com/support-packaging/SMT-application-notes.html?keyMatch=smt&tisearch=universal_search

    此致、

    Alex Curtis