This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858出现严重衰减

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067169/opa858dsgevm-opa858-experiencing-serious-attenuation

部件号:OPA858DSGEVM
“线程”中讨论的其它部件:OPA858ABS

你(们)好,

我希望能获得 OPA858放大器的帮助。

最初,它包含在 PCB 布局中,用作互阻抗放大器,但现在有计划将它用作电压放大器-假设它可以这样做。

图1是 PCB 的布局,大致与评估板的布局相似。 在将其作为 TIA 进行测试时,它会显示大约35 dBm 的功率损耗(使用频谱分析仪)。 最初损失略高于40 dBm,但进行了一些小的调整,包括使用较新的 SMA 电缆以及减小 SMA 连接器垫的尺寸(最初太宽)。  

图2摘自 OPA858数据表的第22页,其中说明了如何将其用作电压放大器。 我目前正在使用此布局(屏幕截图中的图59),所经历的功率损耗大约为30dBm。  

然后,我在测试中加入了一个示波器,以查看功率损耗/增益的正弦曲线图。 在这种情况下,信号从700mV 峰值--> 75mV 峰值衰减。 当我增加输入电压(PCB 的电压源从+/-1.6V 到2.6:双电源)时,信号将从70 MV pkpk 放大 到240 MV pkpk。  

 因此,从技术上讲,放大是有的,但只有在经历了压倒性的衰减后才会发生。

图1.

图2.

我有多个相同的 PCB 板,然后在另一个板上测试了电压放大器配置。 使用频谱分析仪进行测试时,功率损失约为45 dBm。 使用示波器时,初始衰减仍保持不变(700mV 峰值至70 MV 峰值),但无法再进行放大。  

基本上,我希望你们能帮助解决这个问题。 图1 (我们的原始布局)显然有问题,我想知道在这种情况下,您是否能够提供帮助。 我们确实有了评估板,它的工作如预期的那样,不幸的是,在测试期间,其中一名技术人员意外烧毁了 OPA858芯片,因此我们需要一些时间才能更换该板。

非常感谢

此致,

塔耶布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb,

    只需省略输出分压器 R4L 和 R4N。 选择 R4L = 50R,R4M = 0r 并删除 R4N。 将50R 电缆连接到输出端,并将50R 电缆的另一端连接到频谱分析仪的50R 输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自频谱分析仪的输入:100 kHz 和3 dBm (示波器上为1.5413 V pkpk) 。所有测量值均为 pkpk

    测量值:电压放大器配置(PCB 未通电)

    --- 和平5858之前---

    J4A (SMA 输入):1.5413 V   R4E (75欧姆):1.5413 V    R4C (220欧姆):1.5413V   

    ----- 拉加858-----

    引脚 FB:415mV           引脚 PD:59mV

    引脚数控:59mV           引脚+VS:59mV

    引脚输入:1.16V           引脚输出:415mV

    引脚+in:59mV          引脚-VS:59mV

    -----

    --- 拉加和平哨站858

    R4L (169欧姆): 138mV

    J4C (SMA 输出):140mV

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    来自频谱分析仪的输入:100 kHz 和3 dBm (示波器上的1.5413 V pkpk)

    测量值:电压放大器配置 (印刷电路板通电)

    --- 和平5858之前---

    J4A (SMA 输入): 1.44 V    R4E (75欧姆): 1.44 V     R4C (220欧姆): 1.44 V   

    ----- 拉加858-----

    引脚 FB: 60mV           引脚 PD: 60mV

    引脚数控: 59mV           引脚+VS: 60mV

    引脚输入: 553V           引脚输出: 69mV

    引脚+in: 277mV           引脚-VS: 0mV

    -----

    --- 拉加和平哨站858

    R4L (169欧姆): 38mV

    J4C (SMA 输出): 40mV

    我知道我还没有做出上述更改,但我想说明一下,从我所能告诉的,衰减是在 OPA858芯片本身之前发生的,似乎是因为芯片本身。 我用红色字体突出显示了放大器芯片本身的输入和输出,很明显 ,当印刷电路板未通电时,衰减大约为30%,而在通电时,衰减几乎为8倍。

    我希望这些附加信息可以帮助诊断问题。  

    我想问题出在 OPA858芯片本身,但问题存在于多个主板中,尽管这不是不可能的,但问题似乎不太可能与该芯片有关。  

    我将尝试对您在回复中提及的内容进行必要的更改,但如果可能,请您仔细查看我在上面所包含的数据。

    再次感谢您,

    塔耶布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb,

    这对我来说有点困惑。 您能否显示出完全包含填充的零部件的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示您的布局照片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1我在第一个帖子中包括的是我正在测试的示意图。 它原本是一个互阻抗放大器,因此我对数据表第22页的图59进行了2项更改,将 OPA858用作电压放大器。

    图1的变化:R4E --> 62欧姆(我的情况下为75欧姆)和 RFC --> 226欧姆(我的情况下为220欧姆)。

    因此,其图1与上述内容的变化有着根本的关系。

    SMA 电极在发生这种情况后发生了变化,因为电极对于连接器太宽(因此表面粗糙)。

    放大器只输出直流电压,放大器后似乎没有任何交流电压,我从20 kHz 到100 MHz 的不同频率运行,交流输出电压的缺失继续存在。  

    这看起来很奇怪,请忽略输出值(在这之前的 POST 中包括 OPA858 I 之后的值),尽管存在衰减,但读数不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb,

    在 OPAMP 未通电的情况下为 OPA858的输入提供信号完全不是一个好主意。 这样,您就违反了绝对最高评级(请参阅数据表第7.1节),并有可能破坏 OPA858。 很可能你已经通过这种酷刑摧毁了 OPA858。

    如果在应用输入信号之前无法保证 OPA858已通电,请使用 HF 继电器断开输入信号,只要 OPA858的供电电压下降。

    此外,您的布局不适合于解压缩的5.5GHz。 请记住,OPA858不是5.5MHz OPAMP,而是5.5GHz。 速度快1000倍! 将您的布局与 EVM 的建议布局进行比较,您将看到我的意思:

    将增益设置组件的铜线轨迹长度降至绝对最小值。 每毫米都是重要的。 并将增益设置组件的数量减少到绝对最小值。 您不能通过这种方式使用 OPA858进行“通用”布局。 通过在信号链中安装如此多的组件,您可以增加更多的寄生电感和杂散电容,从而使电路甚至变得不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两块板,第一块和第二块。  

    在接通 PCB 电源之前,我输入了一个信号-诚然,信号强度为1.5pkpk,根据数据表,这超出了限制。

    在未打开 PCB 电源的情况下,尚未测试主板#2-->

    -----

    1号主板,当通过具有200mV pkpk 输入信号的双电源@+-2.2V 接通电源时, 在 R4L->169欧姆输出电阻器后,直流输出只有-900mv

    2号主板, 当通过具有200mV pkpk 输入信号的双电源@+-2.2V 接通电源时,在 R4L->169ohm 输出电阻后,只有40mV 的直流输出

    ——上述其中只有一个委员会被“折磨”,但它们都只有直流输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tayeb,

      看起来,断电引脚驱动的电压过低,这会将放大器设置为断电模式。 将此引脚设为逻辑高将使放大器正常工作。 希望这可以解决该问题:  

     我确实同意 Kai 关于布局的评估和建议,以及对无源放大器施加输入电压以违反部件 ABS 最高额定值的问题。 不幸的是,这些高带宽部件需要专用的高速布局以避免信号振荡。 下面是我为  OPA858EVM 附加的 Gerber 文件和3D 步骤文件,您可以使用这些文件来执行操作。  

    e2e.ti.com/.../4048.AMPS032E1.zip

    e2e.ti.com/.../7206.AMPS032E1_5F00_GerberNCdrills.zip

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tayeb,

     上述回答是否解决了问题?  

    谢谢你,
    Sima