Other Parts Discussed in Thread: OPA858
“线程”中讨论的其它部件:OPA858, ABS
你(们)好,
我希望能获得 OPA858放大器的帮助。
最初,它包含在 PCB 布局中,用作互阻抗放大器,但现在有计划将它用作电压放大器-假设它可以这样做。
图1是 PCB 的布局,大致与评估板的布局相似。 在将其作为 TIA 进行测试时,它会显示大约35 dBm 的功率损耗(使用频谱分析仪)。 最初损失略高于40 dBm,但进行了一些小的调整,包括使用较新的 SMA 电缆以及减小 SMA 连接器垫的尺寸(最初太宽)。
图2摘自 OPA858数据表的第22页,其中说明了如何将其用作电压放大器。 我目前正在使用此布局(屏幕截图中的图59),所经历的功率损耗大约为30dBm。
然后,我在测试中加入了一个示波器,以查看功率损耗/增益的正弦曲线图。 在这种情况下,信号从700mV 峰值--> 75mV 峰值衰减。 当我增加输入电压(PCB 的电压源从+/-1.6V 到2.6:双电源)时,信号将从70 MV pkpk 放大 到240 MV pkpk。
因此,从技术上讲,放大是有的,但只有在经历了压倒性的衰减后才会发生。

图1.
图2.
我有多个相同的 PCB 板,然后在另一个板上测试了电压放大器配置。 使用频谱分析仪进行测试时,功率损失约为45 dBm。 使用示波器时,初始衰减仍保持不变(700mV 峰值至70 MV 峰值),但无法再进行放大。
基本上,我希望你们能帮助解决这个问题。 图1 (我们的原始布局)显然有问题,我想知道在这种情况下,您是否能够提供帮助。 我们确实有了评估板,它的工作如预期的那样,不幸的是,在测试期间,其中一名技术人员意外烧毁了 OPA858芯片,因此我们需要一些时间才能更换该板。
非常感谢
此致,
塔耶布