This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258输出相位异常分析

Guru**** 2970420 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066440/lm258-lm258-output-phase-abnormal-analysis

部件号:LM258
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:

请检查比较器 LM258 (Pin1)的输出电压(CH1),电压脉冲宽度随时间变化小。

背景信息: 我使用 LM258作为具有信号电压电源的比较器,+12.6V (V-=0,V+=12.6V)。  已连接至8V 电源。

IN+连接到从-4V 到+5.6V 的信号(不是下面的 CH2,但与之类似,负极仅为-4V), IN+和输入信号之间有10MΩ Ω 电阻。
IN+输入电压约为-0.45V,并在负极 half-cycle.e2e.ti.com/.../_D08F3E65938FFA51E14FF7530E4E_CP_E14FF753_-_025F385E2857636B0981B251F665F495_-_0981B2518A8D65678A8D0F5C_.mp4处夹紧

分析:在数据表中   ,输入电压低于0.3 V,然后输入电流应限制在1 mA,输出相位未定义。

我不知道负输入电压是否会导致此输出异常或其他原因。 请帮我检查。

如果是这样,为什么在正半循环中出现异常? 我认为输出电压在正半循环中应该为零,因为5.6V<8V。

顺便说一句:我已经在10M 电阻器的前面使用了 IN4148,因此不会再次出现负电压。 但我不确定这种异常是由-0.45V 电压引起的。

谢谢!

e2e.ti.com/.../_D08F3E65938FFA51E14FF7530E4E_CP_E14FF753_-_025F385E2857636B0981B251F665F495_-_0981B2518A8D65678A8D0F5C_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    共模输入电压范围非常重要。 请参阅数据表第7.3节。 如果违反此规定,OPAMP 将无法正常工作,这正是您所观察到的。 因此,请避免任何负输入电压。

    如果输入电压为负电压,电流限制电流仅是保护 OPAMP 免遭破坏的一种措施。 但这不是使 OPAMP 正常工作的措施。 再次避免任何负的输入电压  

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    感谢你的回复。 当0V > IN+>- 0.3V 时,您能否检查输出电压相是否正常? 输入电压大约为+8V。

    随附的是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    同样,不允许负输入电压:

    “(V-)"指负电源轨,在您的情况下为0V。

    是否要构建零交叉探测器? 以下是一个有用的方案:

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议。 我在 DS 中也发现了这一点,但没有关于0> in+>-0.3V (当在正常 CM 范围内时)的信息,所有输入电流都限制为1mA。

    我需要有关这种违规的定义,尽管您定义了当 in+低于-0.3V 时更严重的工作条件。

    某些原因:在高温环境下,D2的漏电流(Ir)要高得多,VR =12.3V。

    我观察到,当 Tc=90℃的 D2时,输入电压(位于10M 前面)可能为-0.18V。

    我假设0>in+>-0.3V 和 in-在正常 CM 电压范围内时没有异常状态,请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,

    此电路的用途是什么? 请使用句子或数学公式进行解释。

    X =输入,Y =输出, 如果 X>8.4V,则 Y = 11V,否则 Y = 0V;域(X)为[-14V 至+4V]

    我认为现在是完全重新开始的时候了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢您的支持,我们可以在此与您讨论。

    这是 EV 充电堆的信号检测电路,输出+6V/-12V 或+9V/-12V 1kHz PWM 信号为标准电压。

    输入 D2用于隔离负电压。

    此比较器电路设计用于检测波形的峰值电压。

    X =输入,Y =输出, 如果 X>8.4V,则 Y = 11V,否则 Y = 0V;域(X)为[-0.4V 至+12V ],假设 Vcc=12.6V。

    D2几乎会删除所有负电压,仅删除将导致-0.4 V 输入电压的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,

    当输入为[1kHz -12V,+6V]时,此输出较低; 当输入为[1kHz -12V,+9V]时,此输出较高  

    输入时钟是否连续?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,连续的。 您只能在此处测试一个情况,即+9V/-12V,然后输入电压在 D2之后大约+9V/-0.4V。 未插入 EV 充电枪时,输入电压为+12V 恒定电压。 我们在 D2后面有一组比较器电路,上面只有一个与8.4 V 的比较点。 无需测试所有案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,

    我看到三个案例,因此最低解决方案是两个比较器。 如果这两个比较器具有直流输出而不是脉冲输出,那将不是很好?

    您的实施仍然过于消极。 您可以添加上拉电阻器以保持最低水平为零或略微为正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢您的感谢。 目前,由于电路正在大规模生产,因此更换电路不好。

    我的问题只是 IN+, 0>IN+>-0.3V 和 IN-=8.4 V 上的负电压,所有电流限制为1mA,输出为零。 请确认。

    顺便说一句:我将根据您的建议优化下一版本的电路。

    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,小于1mA 时,运算放大器不会损坏,但输出可能不正确。

    相位反转需要一定数量的电流(远低于1mA),因此您的 R3有助于降低输入电流,正常的 IIB 会增加一些电压。

    如果它已经在大规模生产中并且没有损坏,那么现在就不要更改它。 如果它被破坏,则进行一个小的改变,不要破坏其他东西。

    大规模生产是否进展顺利?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法确认-0.3V 在整个温度下也可以正常工作。 我可以说,高温会在较低的电压下导致相位反转。 但是,D1 电压也应随着高温而下降。 D2泄漏会随着高温而增加。