Other Parts Discussed in Thread: LM258
“线程: 测试”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 专家:
请检查比较器 LM258 (Pin1)的输出电压(CH1),电压脉冲宽度随时间变化小。
背景信息: 我使用 LM258作为具有信号电压电源的比较器,+12.6V (V-=0,V+=12.6V)。 已连接至8V 电源。
IN+连接到从-4V 到+5.6V 的信号(不是下面的 CH2,但与之类似,负极仅为-4V), IN+和输入信号之间有10MΩ Ω 电阻。
IN+输入电压约为-0.45V,并在负极 half-cycle.e2e.ti.com/.../_D08F3E65938FFA51E14FF7530E4E_CP_E14FF753_-_025F385E2857636B0981B251F665F495_-_0981B2518A8D65678A8D0F5C_.mp4处夹紧
分析:在数据表中 ,输入电压低于0.3 V,然后输入电流应限制在1 mA,输出相位未定义。
我不知道负输入电压是否会导致此输出异常或其他原因。 请帮我检查。
如果是这样,为什么在正半循环中出现异常? 我认为输出电压在正半循环中应该为零,因为5.6V<8V。
顺便说一句:我已经在10M 电阻器的前面使用了 IN4148,因此不会再次出现负电压。 但我不确定这种异常是由-0.45V 电压引起的。
谢谢!