Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228, SYSCONFIG, INA237
“线程”中讨论的其他部件: INA238, INA228, sysconfig, INA237
大家好,团队
我有以下请求:
" 我们的应用如下:有一个控制电机速度和位置的电路板。 我们为该卡提供电源。 大约为28V,2A,但这会随速度变化。
后面有一个 Vicor DC/DC 转换器(隔离 DCM),一个用于瞬时电压和电流测量的 INA226和一个用于打开和关闭电源的 MOSFET。
我们观察到,这种 INA226芯片在正常运行3-4次后烧了一段时间。 (芯片上有一个尖锐的黑点,但它不起作用)。
由于我们的负载是电动机,因此电源线路中可能会出现电压/电流波动。 (后 EMF)
我的问题是,INA226对这些波动有多敏感? 难道这就是为什么它会燃烧? "
我问了以下问题:
“ 感谢您的分享,数据表7.4.2过滤和输入注意事项一节中的以下段落引起了我的注意,我想就此事征求您的意见, 此外,如果可能,您能否使用示波器观察此针脚上的电压,直至发生故障?
此外,您是否有机会通过警示针获得反馈?
“过载条件是设备输入的另一个考虑因素。 设备输入在 输入之间的容错范围为40 V。 大型差分情形可能是分流器负载侧对地短路。这 种类型的事件可能会导致分流器的电源电压达到满电压(只要电源或能量 存储电容器支持)。 消除对地短路会导致感应反冲,可能会超过 设备的40 V 差分和共模额定值。 感应反冲电压最好由 齐纳型瞬态吸收器件(通常称为变阻器)控制,并结合足够的能量存储 容量参见 TI 设计,电流并联监视器的瞬态稳定性(TIDU473), 它描述 了一个高压侧电流分流监测器,用于测量 电流通过电流感应电阻器时形成的电压。 “
反馈如下:
1- 报警针脚连接到 MCU,当发生故障时,MCU 保持恒定的报警状态。
2-由于我们的负载是电动机,因此所提到的电感反冲可能正在发生。
3-我还没有机会进行测量,但出于同样的原因,可能会超过“40 V 差分和共模额定值”。
4-在分流电阻器的开始和结束处放置 TV 二极管可能是一个很好的解决方案。 (我们还应该防止电流反向流动吗?)
6-我是否需要逐个查看引脚9和引脚10,或者以不同的方式查看这些引脚? "
因此,从这里开始,您是否可以检查并建议我们如何调查此问题?
请提前感谢
此致
福尔坎