This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:设计挑战支持

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228, SYSCONFIG, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068420/ina226-design-challenge-support

部件号:INA226
“线程”中讨论的其他部件: INA238INA228sysconfigINA237

大家好,团队

我有以下请求:

"     我们的应用如下:有一个控制电机速度和位置的电路板。 我们为该卡提供电源。 大约为28V,2A,但这会随速度变化。
后面有一个 Vicor DC/DC 转换器(隔离 DCM),一个用于瞬时电压和电流测量的 INA226和一个用于打开和关闭电源的 MOSFET。
我们观察到,这种 INA226芯片在正常运行3-4次后烧了一段时间。 (芯片上有一个尖锐的黑点,但它不起作用)。
由于我们的负载是电动机,因此电源线路中可能会出现电压/电流波动。 (后 EMF)
我的问题是,INA226对这些波动有多敏感? 难道这就是为什么它会燃烧?    "

我问了以下问题:

“    感谢您的分享,数据表7.4.2过滤和输入注意事项一节中的以下段落引起了我的注意,我想就此事征求您的意见, 此外,如果可能,您能否使用示波器观察此针脚上的电压,直至发生故障?
此外,您是否有机会通过警示针获得反馈?
“过载条件是设备输入的另一个考虑因素。 设备输入在 输入之间的容错范围为40 V。 大型差分情形可能是分流器负载侧对地短路。这 种类型的事件可能会导致分流器的电源电压达到满电压(只要电源或能量 存储电容器支持)。 消除对地短路会导致感应反冲,可能会超过 设备的40 V 差分和共模额定值。 感应反冲电压最好由 齐纳型瞬态吸收器件(通常称为变阻器)控制,并结合足够的能量存储 容量参见 TI 设计,电流并联监视器的瞬态稳定性(TIDU473), 它描述 了一个高压侧电流分流监测器,用于测量 电流通过电流感应电阻器时形成的电压。 “

反馈如下:

1-     报警针脚连接到 MCU,当发生故障时,MCU 保持恒定的报警状态。
2-由于我们的负载是电动机,因此所提到的电感反冲可能正在发生。
3-我还没有机会进行测量,但出于同样的原因,可能会超过“40 V 差分和共模额定值”。
4-在分流电阻器的开始和结束处放置 TV 二极管可能是一个很好的解决方案。 (我们还应该防止电流反向流动吗?)
6-我是否需要逐个查看引脚9和引脚10,或者以不同的方式查看这些引脚?     "

因此,从这里开始,您是否可以检查并建议我们如何调查此问题?

请提前感谢

此致

福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    是的,电感反冲可以像任何其他放大器一样完全破坏 INA226。

    示意图很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    感谢您使用 TI 论坛。  很难肯定地说,但从描述中可以看到损坏可能是由过压引起的。 这可以通过测量输入电压和查找高峰值来确认。  电视二极管可以起到帮助作用,但您也可能希望查看电压等级较高的设备,例如 INA238 (如果需要更高精度,则为 INA228)。  INA238与 INA226相当,但具有额外的功能,并且与引脚兼容。  如果他们确实更改了设备,则可以使用 sysconfig 来帮助进行固件更改,可在以下位置找到: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA238

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch

    请在下面确认吗?

    "

    建议使用 INA238,我们的 INA237引脚兼容。 我们可以用 INA237直接替换主板上的 INA226吗?
    我们是否需要更改 MCU I2C 读取例程?

    "

    请提前感谢

    此致

    福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    是的,INA237也与 INA226引脚兼容,并使用与 INA228相同的固件,我以前不推荐它的原因是 INA227比 INA226不准确,而 INA228和 INA226的准确度相似。   

    固件仍需要更新,但您可以使用 sysconfig 中的代码。 下面是一个更通用的链接: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    你会在这里有什么建议吗?

    "

    目前,我们已专注于如何隔离读取源电压和电流。 如果你有建议,我们将很乐意考虑。

    "

    请提前感谢

    此致

    福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是一个 TI 参考设计,它展示了如何隔离使用 INA226。 请注意,这可以适应 INA238等。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313