This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:断电时 LM2903输出的状态

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068171/lm2903-q1-state-of-lm2903-output-when-unpowered

部件号:LM2903-Q1
“线程:LM2903”中讨论的其它部件

团队,

我假设 LM2903的输出在断电时是高阻抗的,但实验室中没有人要仔细检查。 请确认吗?

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 当 VCC 为0 V 时,任何电流都不能流入输出晶体管的底座,并且电流已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    是的。 克莱门斯说,输出设备是一个没有基础驱动的晶体管,但可能有一些微小的纳流级泄漏到 GND 和/或 Vcc。 针脚没有 Vcc 的上部 ESD 夹子,因此即使 Vcc =0V,输入和输出也可以不损坏地达到36V。 使用常见的上拉电阻值...您可能甚至不会注意到有源电阻和无源电阻之间的差异。

    VCC=0V 不是有效的工作条件,因此不 会对泄漏进行定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢保罗,我感谢保罗确认输出中没有可能偏向晶体管的泄漏路径。 这是我的担忧!

    此致,

    格雷格